News
Das Gesicht von Blomberg
7. September 2021
Das Gesicht von Blomberg
Eckhard Schulze-Fielitz gilt heute als wichtigster Protagonist der Stilrichtung des deutschen Strukturalismus. 1955 gründete der frisch diplomierte Architekt eine dreiköpfige Bürogemeinschaft in Essen und machte die Bekanntschaft eines Unternehmers, mit dem zusammen er das…
Schlau aus OWL
23. Juli 2021
Schlau aus OWL
Die Innovationskraft eines Unternehmens ist schwer zu messen. Doch eine der Kennzahlen, nämlich die Patentaktivität, zeigt ganz klar: Eine Hochburg der technologischen Entwicklung mit bundesdeutscher Bedeutung ist Phoenix Contact. Seit…
Pokale aus dem Printer
1. Juli 2021
Pokale aus dem Printer
Handball ist in Ostwestfalen ein Stück Kulturgut. Und der TBV Lemgo als Mitglied der 1. Handball-Bundesliga ein Aushängeschild weit über die Grenzen der Provinz hinaus. Der jüngst gewonnene DHB-Pokal wurde…
COO Janwlecke wird Manager des Jahres
25. Juni 2021
COO Janwlecke wird Manager des Jahres
Torsten Janwlecke hat die Wahl zum Manager des Jahres 2021 gewonnen. In der Kategorie „Elektromechanik“ wurde der Business Area-President DC und Chief Operating Officer jetzt ausgezeichnet. Gewählt wurde er von…
Ein amerikanischer Pionier
23. Juni 2021
Ein amerikanischer Pionier
Ein großer Wunsch blieb ihm verwehrt: „Ich möchte gern zum 100-jährigen Jubiläum von Phoenix Contact eingeladen werden.“ Das sagte Don Springer im Winter 2004, als er als Chef der amerikanischen…
Neuer Schub für Zukunftstechnologien
22. Juni 2021
Neuer Schub für Zukunftstechnologien
Frank Possel-Dölken hat den Vorsitz des Lenkungskreises der Plattform Industrie 4.0 übernommen. Der Chief Digital Officer von Phoenix Contact übernahm die Aufgabe turnusgemäß von Dr. Frank Melzer, CTO von Festo. Die…
Start ohne Contact, aber mit Electronics
21. Juni 2021
Start ohne Contact, aber mit Electronics
25 Jahre Phoenix Contact am Standort Bad Pyrmont – im Grunde begann alles mit einer Fahrt in die Niederlande in den 1980ern. Einer der damaligen Geschäftsführer brachte von einer Messe…
Neues Special der UPDATE
17. Mai 2021
Neues Special der UPDATE
Mit dem Zuwachs an Erneuerbaren Energien schieben sich die Grenzen der Windkraftanlagen immer weiter auch in Regionen, die klimatisch nicht ohne Tücke sind. Denn wird es kalt, droht Eisbildung. Die…
Augen auf und durch den Berg
25. März 2021
Augen auf und durch den Berg
Sie gehören zur Schweiz wie die Uhren, die Banken und die Alpen – Tunnel. Kaum ein Land ist so versiert in der Kunst, sein Inneres zu durchlöchern wie das der…
Der Zwilling startet durch
10. März 2021
Der Zwilling startet durch
Am 2. März ging die Industrial Digital Twin Association (IDTA) an den Start. Die Organisation wurde von 23 Gründungmitgliedern aus der Elektroindustrie, dem Maschinenbau, der Softwarebranche und Anwenderindustrien unter Beteiligung…
Geisterfahrer in der Produktion
4. März 2021
Geisterfahrer in der Produktion
Ein Fahrerloses Transportsystem verbindet das automatisierte Kleinteilelager am Standort Blomberg mit Arbeitsplätzen in der Fertigung und sorgt so für optimierte Materialflüsse. Wenn der Roboter das Fahren anfängt, muss bei Phoenix Contact…
Gezinkte Serien
2. März 2021
Gezinkte Serien
Erstmals additive Fertigung von Zinklegierung Zamak 5 in Serie möglich. Neue Möglichkeiten für Fertigung von Prototypen oder Kleinserien. Zamak 5 ist ein Standardmaterial für den Zinkdruckguss. Dabei wird geschmolzenes Material unter…
In Bad Pyrmont geht die Sonne auf
18. Februar 2021
In Bad Pyrmont geht die Sonne auf
Es war ein Kick off mit Gewicht. Das erste Solution Partner Meeting von Phoenix Contact mit 35 Kunden und Partnern, das Ende Januar stattfand, bedeutet den Startschuss für eine spannende…
Bester Werkzeugmechaniker Deutschlands
17. Dezember 2020
Bester Werkzeugmechaniker Deutschlands
Marcel Volmari darf sich am Ende dieses Ausbildungsjahres „bester Werkzeugmechaniker Deutschlands“ nennen. Und Benjamin Lenz heimste die Auszeichnung „bester Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung“ in NRW ein. Franziska Berkling wurde die landesweit…
Plätzchen? Na Logo!
8. Dezember 2020
Plätzchen? Na Logo!
Plätzchenduft liegt in der Luft unseres Training Centers in Schieder-Schwalenberg. Normalerweise arbeiten hier unsere Auszubildenden und Dual Studierenden in der eigenen Ausbildungswerkstatt. Mehr als 70 Nachwuchskräfte beginnen jedes Jahr ihr…