Security
Maschinensicherheit, Cyber Security, Überspannungsschutz
Gelb ist sicher
16. März 2020
Gelb ist sicher
Wenn die gelben Sicherheitsrelais oder –steuerungen auslösen, ist der Mensch geschützt und die Maschine aus. Damit dies reibungslos funktioniert und nicht etwa ein Systemfehler teure Stillstände auslöst, kommt das Competence…
Sensible Türsteher
19. Februar 2020
Sensible Türsteher
Je sensibler der Türsteher, desto angenehmer der Eintritt. Warum das nicht nur für den Einlass in begehrte Locations geht, zeigt ein Besuch im westfälischen Lippstadt. Dort residiert die ASO Safety…
Die Daten-Bodyguards
13. Februar 2020
Die Daten-Bodyguards
Wenn es ernst wird mit der Datensicherheit, dann schlägt ihre große Stunde. Die Phoenix Contact Cyber Security in Berlin geht mit jedem Hacker in den Nahkampf. Ein Besuch bei den Datenwächtern in der Hauptstadt.…
Der Hüter der Netze
11. Februar 2020
Der Hüter der Netze
Wenn Daten sicher werden sollen, schlägt seine große Stunde: Dr. Lutz Jänicke hat die Verantwortung für die Sicherheit von Produkten und Lösungen bei Phoenix Contact. Ein Interview über Burgen, Schlapphüte,…
Höllenfahrt für LiIon-Akkus
27. Januar 2020
Höllenfahrt für LiIon-Akkus
Die Welle der E‑Mobilität rollt. Und zwar gewaltig. Damit verbunden sind die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien in bisher ungeahnten Dimensionen. Bei Phoenix Testlab in Blomberg werden bis zu 800 kg…
Wer hat’s erfunden?
27. Januar 2020
Wer hat’s erfunden?
Mit dem kombinierten Schutz- und Feldsteuergerät KOMBISAVE haben die Entwickler der Schweizer Phoenix Contact-Tochter NSE einen Volltreffer gelandet. Auch wenn dieser tunlichst zu vermeiden ist, wenn es um die Stromnetze…
Die Box für Spione
23. Januar 2020
Die Box für Spione
Die neue Smart Camera Box ist aufgrund ihrer vielen Talente ein heißer Tipp für jeden, der sich mit dem Thema der professionellen Videoüberwachung beschäftigt. Wir haben uns zeigen lassen, was…
Irma passt auf!
21. Januar 2020
Irma passt auf!
Big Brother is watching you. Das ist umso besser, wenn es tatsächlich ein Mitglied der eigenen Familie ist und kein unbekannter Eindringling. Die Stadtwerke von Bad Pyrmont setzen daher eher…
Blitz und Donner digital
21. Januar 2020
Blitz und Donner digital
Wenn Reyno Thormählen nach oben schaut und Gewitterwolken sieht, dann hellt sich seine Miene auf. Gewitter sind gut. Wenn es ordentlich blitzt und donnert, dann können seine Anlagen ihre Schutzfunktion…
Der Erdungsgärtner
14. März 2019
Der Erdungsgärtner
Morde geschehen in seinem Garten zwar nicht, aber turbulent geht es trotzdem zu, wenn Gerhard Wolff hinter dem Trainingsscenter Schieder die Funken fliegen lässt oder seine Eisenkugel in den Blutbach…
Genies auf schmalem Fuße
13. März 2019
Genies auf schmalem Fuße
Miniaturisierung ist ein Phänomen, welches schon komplette Industrien umkrempelte. Immer mehr Funktionen in immer kleinere Geräte – das mögen auch Schaltschrankbauer. Die finden bei Phoenix Contact eine ganze Familie von…