Netze
Energienetze, Verteilung, Anschlusstechnik, Versorgungssicherheit
Energie auf allen Ebenen
9. November 2020
Energie auf allen Ebenen
Beim Gang durch die Anlage knistert es permanent von oben. Im Ohr die Ermahnungen: immer schön kleine Schritte machen. Die Arme nicht zu weit nach oben heben und bitte nicht mit…
Was macht INGO?
4. November 2020
Was macht INGO?
INGO ist klein, rechteckig und sehr rot. Und er ist nützlich. Denn erneuerbare Energien können ja so anstrengend sein. Sie stellen ganz neue Anforderungen an das fein austarierte System der Stromnetze. In Kadenbach im…
Wer hat’s erfunden?
27. Januar 2020
Wer hat’s erfunden?
Mit dem kombinierten Schutz- und Feldsteuergerät KOMBISAVE haben die Entwickler der Schweizer Phoenix Contact-Tochter NSE einen Volltreffer gelandet. Auch wenn dieser tunlichst zu vermeiden ist, wenn es um die Stromnetze…
Irma passt auf!
21. Januar 2020
Irma passt auf!
Big Brother is watching you. Das ist umso besser, wenn es tatsächlich ein Mitglied der eigenen Familie ist und kein unbekannter Eindringling. Die Stadtwerke von Bad Pyrmont setzen daher eher…