Smart City
Verkehrsführung, Energieversorgung, Wasser- und Abwasser – vernetzt und optimiert
Der hängende Garten von Stuttgart
17. Februar 2022
Der hängende Garten von Stuttgart
Wenn eine der innovativsten Planungs- und Beratungsfirmen der Immobilienbranche Europas ein eigenes Gebäude errichtet, dann wird das Außergewöhnliche zum Standard: Bei OWP12 fängt die Innovation schon weit unter der Bodenplatte an.…
Hamburgs neue Perle
20. Juli 2021
Hamburgs neue Perle
Frühjahr 2021 – noch ist kein Kabel verlegt, kein Schaltschrank bestückt, keine Steuerung aktiv. Trotzdem arbeiten die Building Automation-Experten von Phoenix Contact schon intensiv mit an einer neuen Hamburger Perle.…
Hell, schön und schlau
19. Oktober 2020
Hell, schön und schlau
Licht aus der Lüneburger Heide erobert die Innenstädte weltweit. Porträt eines innovativen Leuchtenbauers mit spannender Fertigungstiefe und strahlenden Zukunftsaussichten. Peter Oetjens, Leiter der elektrotechnischen Entwicklung WE EF „Unsere Fertigungstiefe beträgt 120 Prozent“,…
Zwischen Fietsen und E
29. Oktober 2019
Zwischen Fietsen und E
Im letzten Teil der Mobilitätsreihe geht es um die Zukunft auf zwei und vier Rädern. Zumal beide Versionen in Amsterdam, der enervierenden Metropole im Herzen Europas, allgegenwärtig sind. Die Fietsen Amsterdam…
Amsterdam und sein Wasser
11. Oktober 2019
Amsterdam und sein Wasser
Die Niederlande sind eine Nation am, manchmal im und in Teilen auch unter Wasser. Auch in der Metropole an Amstel und Ij spielt Wasser als Hindernis, aber auch als Verkehrsweg…
Knotenpunkt Centraal
10. Oktober 2019
Knotenpunkt Centraal
Im Herzen Amsterdams liegt die Centraal Station, der große Verkehrsknotenpunkt der holländischen Großstadt. Hier treffen allerdings fast alle Arten von Mobilität aufeinander. Nur zwei Stationen, dann verlassen wir die Metro…
Holländischer Untergrund
22. Juli 2019
Holländischer Untergrund
Ab in den Untergrund. Auf der mobilen Tour durch die holländische Großstadt lassen wir Licht, Luft und Helligkeit hinter uns und bewegen uns die nächsten Kilometer unter Gracht, Gleis und…
Mangelware Parkplatz
18. Juli 2019
Mangelware Parkplatz
Es geht weiter auf der Tour mobil durch die holländische Metropole. Ein Tag, möglichst viele Verkehrtsmittel – das ist die Herausforderung. Und Amsterdam hat etliche Möglichkeiten, sich fortzubewegen. In dieser…
Unter der Metropole durch
8. Juli 2019
Unter der Metropole durch
24 Stunden, eine Metropole, möglichst viele Verkehrsmittel mit Bezug zu Lösungen von Phoenix Contact – zweiter Teil der Reise kreuz und quer durch die holländische Großstadt. Diesmal geht es um…
Fluch und Segen Wasserweg
2. Juli 2019
Fluch und Segen Wasserweg
Seit jeher laufen in der historischen Handelsmetropole Amsterdam viele Wege zusammen. Zumal Verkehr war und schon immer ein zentrales Thema ist. Und die Möglichkeiten, sich und seine Waren von A…
Smart ist ein Begriff, der sich vor allem im Bereich der Vernetzung wiederfindet. Gemeint ist die intelligente Verknüpfung zunächst ganz unterschiedlicher Dinge.
Smart City etwa steht zum Beispiel für intelligente Verkehrsführung, damit vernetzte clevere und energiesparende Beleuchtungslösungen und/oder ressourcensparende Ladeinfrastruktur und Parkraumnutzung. Ressourcenschonung wird durch moderne Wasser- und Abwasserversorgung erreicht, deren Sensorik eventuelle Schäden oder Engpässe schon vor dem Auftreten erkennt.