Smart People

Innovatoren in ihrer natürlichen Umgebung

Markus Philipp mit IEC-Award ausgezeichnet

Markus Philipp mit IEC-Award ausgezeichnet

Die Internationale Elektrotechnische Kommission zeichnet Markus Philipp mit dem IEC 1906 Award aus. Die Normungsorganisation würdigt damit sein außergewöhnliches Engagement im Bereich Überspannungsschutz. Der Abteilungsleiter erhielt die Auszeichnung in Offenbach.…
LoRaWAN und die Nashörner

LoRaWAN und die Nashörner

Lukas Schefer und Manuel Behlen haben sich im afrikanischen Busch an die wirklich dicken Dickhäuter getraut. Und dank LoRaWAN und Phoenix Contact-Technologie den Kontakt zu den Hornträgern auch vom heimischen…
1980er Jahre – Das deutsche Ausland

1980er Jahre – Das deutsche Ausland

Mit der Perestroika leitete Michail Gorbatschow ab 1986 eine epochale Veränderung ein, die zunächst die inneren Verhältnisse der damaligen Sowjetunion erschütterte, letztlich aber zum Fall des Eisernen Vorhangs führte. Eine…
Think global, act local

Think global, act local

Phoenix Contact und seine Tochtergesellschaften – seit den 80er-Jahren ist aus dem einst regionalen Industrieunternehmen ein Global Player geworden, der mit einer ganz eigenen Philosophie auch in turbulenten Zeiten nachhaltig erfolgreich ist.…
Im Landeanflug

Im Landeanflug

Oberstdorf ist eigentlich ein Örtchen wie so viele entlang der Alpen: malerisch gelegen, touristisch perfekt erschlossen und vor allem im Winter von Freunden des Skisports überlaufen. Dass der Name dennoch einen…
Der Ideenschmied

Der Ideenschmied

Uli Leidecker ist nicht nur ein neues Mitglied der Geschäftsführung von Phoenix Contact. Er ist auch einer der markantesten Fürsprecher von offenen Plattformen, Sicherheitsarchitekturen und ganzheitlicher Betrachtungsweise von Projekten. Außerdem…
Klimatische ­Hitzewallungen

Klimatische ­Hitzewallungen

Zwei Grad sind für den Grobsensoriker kaum zu spüren. Doch während die menschlichen Sinnesorgane sich um diese Temperaturerhöhung wenig kümmern, wird’s Mutter Erde samt ihrer Gashülle mächtig heiß. Eine Entwicklung,…
Vom Steinbruch zur Klemme

Vom Steinbruch zur Klemme

Wer die wenigen Zeilen liest, die man über Dirk Görlitzer findet, der könnte meinen, er sei ein typischer Vertreter der Abteilung Schnurstracks-Karriere: Uni, Anstellung, Geschäftsführung. Von wegen! Ein spannendes Interview…
­Mobilität auf dem ­Hosen­boden

­Mobilität auf dem ­Hosen­boden

Geschwindigkeit ist ihre Motivation, Täuschung ihr Metier und Wasser ihr Transportmittel – wenn diese Schweizer Tüftler ins Spiel kommen, wird es nass, schnell und mit ziemlicher Sicherheit atemberaubend. Klarer Wasserrutschen…
Edle Tropfen aus der Bohne

Edle Tropfen aus der Bohne

Wenn es um die Veredelung von Wasser geht, dann ­denken viele an Hopfen, Malz oder Destillerien. Wer ­seine ­Sinne allerdings schärfen und nicht benebeln möchte, dem kommt ein Getränk aus…
Die Druckmacher im Blick

Die Druckmacher im Blick

Hätten Sie’s gewusst? 20 bis 25 Prozent des weltweit erzeugten Stroms wird von Pumpen verbraucht. Und 85 Prozent der Lebenszykluskosten der Druckmacher gehen auf das Konto der Energie im Betrieb. Grund genug,…
Die Qual der Wahl

Die Qual der Wahl

Seit 2008 ist er bei Phoenix Contact, und seit August 2020 gehört Frank Possel-Dölken der Geschäftsführung an. Was hat sich für den Chief Digital Officer seitdem verändert? Und welche Chancen…
Sägen für die Zukunft

Sägen für die Zukunft

Feilen, Fräsen, Bohren, Sägen – für Lars van ­Lengerich genau das ­Richtige. Für den ­16-jährigen ­Auszubildenden kommt ein Studium momentan gar nicht in Frage. Warum er bei ­Phoenix ­Contact auch mit dieser Einstellung genau an der ­richtigen…
Ritter der Landstraße

Ritter der Landstraße

Außendienst ist eine ganz besondere Tätigkeit. Denn eigentlich sitzt man permanent zwischen allen Stühlen. Mal ist man frei in der Gestaltung von Arbeitszeit, -ort und -planung. Dann wieder wird man…
Der Disruptor

Der Disruptor

Ähnlich einem Velociraptor im Dschungel der Urzeit streicht ein Disruptor durchs elektronische und mechanische Unterholz seines Reviers. Immer auf der Suche nach einer Anwendung, die er sich einverleiben kann. Immer…
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"