Regenerative
Wind, Solar, Wasser und Geothermie
Ikarus´Streitwagen
23. November 2021
Ikarus´Streitwagen
Zu dicht an die Sonne kann es gar nicht gehen, wenn der Sonnenwagen der RWTH und FH Aachen sich in Fahrt setzt. Denn allein die Kraft des solaren Dauerbrenners treibt…
Heiß gewaschen
15. November 2021
Heiß gewaschen
Lithium ist das Gold des 21. Jahrhunderts. Denn die moderne Welt verlangt nach massenhaftem Einsatz unter anderem in großvolumigen Batterien. Wie schön es doch wäre, wenn man das bröselige Metall aus…
Ohne Chile geht es nicht
18. Juni 2021
Ohne Chile geht es nicht
Die Vision einer All Electric Society, in der fossile Energieträger abgelöst werden durch eine intelligent vernetzte regenerative Energieerzeugung, ist ohne Chile nicht realisierbar. Chile ist größter Kupferproduzent und in Sachen…
Beeren aus Büren
7. Juni 2021
Beeren aus Büren
Ein kalter Tag im Mai, nahe Paderborn – Ortstermin auf dem Acker. Bei eisigem Wind und Hagelschlag nutzen wir die Chance, ein bisher in Deutschland einzigartiges Projekt zu besuchen. Doch ist das…
Neues Special der UPDATE
17. Mai 2021
Neues Special der UPDATE
Mit dem Zuwachs an Erneuerbaren Energien schieben sich die Grenzen der Windkraftanlagen immer weiter auch in Regionen, die klimatisch nicht ohne Tücke sind. Denn wird es kalt, droht Eisbildung. Die…
Solar auf nassen Füßen
18. Februar 2021
Solar auf nassen Füßen
Wenn es den Solarkraftwerkern an Land zu eng wird, gehen sie aufs Wasser. So jedenfalls nahe des holländischen Örtchens Zwolle. Stabile 27 Megawatt Sonnenkraft trotz schwankendem Boden. Ein Ortstermin mit Bootsfahrt. Die…
Nezzy – Das Ungeheuer von Loch Geestland
2. November 2020
Nezzy – Das Ungeheuer von Loch Geestland
Bisher galten Windkraftanlagen als eine grundsolide Angelegenheit. Bombenfest im Boden verankert, trotzen Turm, bewegliche Gondel und drei Rotorblätter den Gewalten von Wind und Wetter. Bisher. Denn Sönke Siegfriedsen will sich von…
Handwerk am Abgrund
23. Juni 2020
Handwerk am Abgrund
Was nützen das funktionalste, praxistauglichste und cleverste System, die raffinierteste Steuerungselektronik und die ausgefeilteste Sensorik, wenn sie nicht von kundigen Händen dort angebracht werden, wo es Sinn macht? Erst die Fähigkeiten…
Die Energieverschmelzer
18. Juni 2019
Die Energieverschmelzer
Wenn im Norden nicht nur Wind zur Energieerzeugung genutzt wird, sondern auch Ladesäulen passend dazu entwickelt – dann ist es Zeit, sich das Zusammenwachsen der beiden Technologien doch genauer anzuschauen.…
Der CO2-Fischer
12. März 2019
Der CO2-Fischer
Er war eine der Attraktionen auf dem Technologiekongress Windenergie 2019 in Blomberg: Jörg Spitzner faszinierte mit seiner Vision einer Windkraftanlage, die nicht nur Strom erzeugt, sondern auch CO2 aus der…