Versorger

Stadtwerke, Stromversorger, Wasser- und Abwasserwerke und -anlagen

Tiny houses unter Strom

Tiny houses unter Strom

Sie sind grau, sie sind unscheinbar, sie sind überall – und ohne sie geht in Sachen Strom nichts. Es gibt rund 600.000 Transformatoren- oder Ortsnetzstationen in Deutschland. Im Inneren der…
Ohne Chile geht es nicht

Ohne Chile geht es nicht

Die Vision einer All Electric Society, in der fossile Energieträger abgelöst werden durch eine intelligent vernetzte regenerative Energieerzeugung, ist ohne Chile nicht realisierbar. Chile ist größter Kupferproduzent und in Sachen…
Fitness für die ­Wasserleitung

Fitness für die ­Wasserleitung

Wasser ist ein Lebensmittel. Kommt es ganz profan aus dem Hahn, sogar ein sehr preiswertes, denn das kostet im Schnitt nur 0,2 Cent pro Liter. Es geht aber auch anders: Das…
Power to Pressure

Power to Pressure

Als das europaweit einzige Druckluftspeicher-Gasturbinen­kraftwerk 1978 in Huntorf seinen Dienst aufnahm, war an eine Energiewende hin zu ­Regenerativen nicht zu denken. Doch heute könnte das technologische Unikum ein wichtiger Baustein…
Wer hat’s ­erfunden?

Wer hat’s ­erfunden?

Mit dem kombinierten Schutz- und Feldsteuergerät KOMBISAVE haben die Entwickler der Schweizer Phoenix Contact-Tochter NSE einen Volltreffer gelandet. Auch wenn dieser tunlichst zu vermeiden ist, wenn es um die Stromnetze…
Irma passt auf!

Irma passt auf!

Big Brother is watching you. Das ist umso besser, wenn es tatsächlich ein Mitglied der eigenen Familie ist und kein unbekannter Eindringling. Die Stadtwerke von Bad Pyrmont setzen daher eher…
Netzwerk fürs Wasserwerk

Netzwerk fürs Wasserwerk

Mit seinen drei Tiefbrunnen versorgt der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Höchenschwanderberg im Südschwarzwald rund 24.000 Einwohner mit Trinkwasser. Jetzt musste die Steuerungstechnik modernisiert werden – mit pfiffigen Lösungen und etablierter Technologie. Bürgermeister…
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"