E-Mobility
Ladetechnologie, Ladeinfrastruktur, Netzwerktechnik – nicht nur für Mobile auf 4 Rädern
Über Stock und Stein
30. Juni 2021
Über Stock und Stein
Wilder geht’s kaum – Rallye Cross ist eine archaische Variante des Motorsports. Gewaltige Motoren, leichte Vehikel, querstehendes Fahren und Dreck und Staub in Massen. Genau hier fühlt sich ein österreichisches…
Ohne Chile geht es nicht
18. Juni 2021
Ohne Chile geht es nicht
Die Vision einer All Electric Society, in der fossile Energieträger abgelöst werden durch eine intelligent vernetzte regenerative Energieerzeugung, ist ohne Chile nicht realisierbar. Chile ist größter Kupferproduzent und in Sachen…
Blitzstart in Polen
19. Januar 2021
Blitzstart in Polen
Ein Billiglohnland ist Polen schon lange nicht mehr. Aber ein Land mit vielen jungen, engagierten und gut ausgebildeten Talenten. Dazu mit reichlich Potential und besten Anbindungen ins benachbarte Ausland. Kein…
Rasende Batteriezellen
7. Oktober 2020
Rasende Batteriezellen
Sommer, Sonne, Sachsen – anno 2019 war die Welt noch in Ordnung. Vom Virus keine Spur, dafür reichlich verbranntes Gummi in der Luft. Jedenfalls dann, wenn man die rasenden Reiter vom…
Zukunft Megawatt-Stecker
24. August 2020
Zukunft Megawatt-Stecker
Drei auf einen Streich: Die Chance für ein Gespräch mit den beiden Geschäftsführern der Phoenix Contact E‑Mobility, Michael Heinemann und Ralf Döhre, sowie dem Geschäftsführer des neuen polnischen Werkes, Marwin…
E‑Mobility goes East
19. August 2020
E‑Mobility goes East
Die Elektromobilität erfährt in den nächsten Jahren einen gewaltigen Auftrieb. Sie wird nicht nur das tägliche Straßenbild verändern, sondern auch das gewohnte Kräfteverhältnis in der Industrie, gerade bei den Schwergewichten…
Die Mobilitäts-Manufaktur
10. Juni 2020
Die Mobilitäts-Manufaktur
Wer die Fertigung der Phoenix Contact E-Mobility betritt, gelangt in eine Atmosphäre konzentrierter Betriebsamkeit. Jeder Handgriff muss sitzen, jedes kleine Bauteil genau an seinen Platz gelangen. Kein Platz für wummernde Vollautomation, sondern für…
Höllenfahrt für LiIon-Akkus
27. Januar 2020
Höllenfahrt für LiIon-Akkus
Die Welle der E‑Mobilität rollt. Und zwar gewaltig. Damit verbunden sind die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien in bisher ungeahnten Dimensionen. Bei Phoenix Testlab in Blomberg werden bis zu 800 kg…
Der krönende Abschluss
27. September 2019
Der krönende Abschluss
Zu Hause ist es doch am schönsten – die WAVE ist vorbei, eGolf E‑Mil wieder in heimischen Gefilden unterwegs und aus den zwei eYoungstern wurden wieder Jana Schwarze und Alex…
Das WAVE Team 2019
10. September 2019
Das WAVE Team 2019
In den nächsten Tagen begleiten wir das aktuelle Phoenix Contact-Team bei ihrer WAVE Trophy. Doch wer sind die beiden eYoungster? Und warum nehmen sie teil? Fragen, die sie am besten…
Die WAVE Trophy 2019
9. September 2019
Die WAVE Trophy 2019
Bereits zum achten Mal startet ein Phoenix Contact-Team auf der WAVE Trophy. Diese Trophy ist die größte aller Ralleys, die mit Elektroantrieben bestritten wird. Und zwar weltweit! Die Eckdaten zur…
Zwischen Big Block und Tesla
3. Juli 2019
Zwischen Big Block und Tesla
Interview mit Vince Carioti, Director E‑Mobility North America, über kulturelle und ganz handfeste Unterschiede amerikanischer und europäischer Mobilität. Amerika war schon immer ein Land der Gegensätze. Wohin bewegt sich das…
Schweizer Flitzer
28. Juni 2019
Schweizer Flitzer
Mit 500 km/h durch die Röhre – eidgenössische Präzision und Blomberger Innovation bereiten den Weg für Hochgeschwindigkeits-Transporte der Zukunft Swissloop Modell 2018 “Mujinga” Tatort Zürich. Doch nicht das Bankenviertel, sondern…
Die Zukunft von E heißt HPC
26. Juni 2019
Die Zukunft von E heißt HPC
Elektromobilität ist ein alter Hut. Schon die allerersten motorisierten Vehikel hatten einen E‑Motor. Problem damals wie heute: Wie bekomme ich möglichst schnell möglichst viel Energie in die mobilen Energiespeicher? Gute…
Der Uni(kum)-Professor
12. März 2019
Der Uni(kum)-Professor
Interview mit Professor Schuh, einem Freigeist, der ständig zwischen Start-Up, Großunternehmen, Disruption und Disziplin pendelt. Günther Schuh ist nicht nur Professor an der RWTH Aachen, sondern auch einer der Initiatoren…