Infrastruktur
Wasser- und Abwasser, Telekommunikation und Stromversorgung, Straßen und Verkehrsführung
Wir machen Tunnel schlau
4. März 2022
Wir machen Tunnel schlau
Sie gehören zur Schweiz wie die Uhren, die Banken und die Alpen – Tunnel. Kaum ein Land ist so versiert in der Kunst, sein Inneres zu durchlöchern wie das der Eidgenossen. Doch die steinernen…
Hamburgs neue Perle
20. Juli 2021
Hamburgs neue Perle
Frühjahr 2021 – noch ist kein Kabel verlegt, kein Schaltschrank bestückt, keine Steuerung aktiv. Trotzdem arbeiten die Building Automation-Experten von Phoenix Contact schon intensiv mit an einer neuen Hamburger Perle.…
Parken unterm Parterre
6. Juli 2021
Parken unterm Parterre
Wenn das automobile Schätzchen unter die Erde befohlen wird und die Systeme von Klaus Multiparking im Spiel sind, dann ist nicht das Ende der technischen Lebenszeit erreicht. Es wird nur ganz…
Schippern im Flutlicht
3. März 2021
Schippern im Flutlicht
Der Seeschifffahrtsweg von der Nordsee ins belgische Gent ist 32 Kilometer lang, 200 Meter breit und beidseits beleuchtet. Die Steuerung der Lichtanlage muss ausfallsicher und robust sein. Komponenten von Phoenix Contact sorgen…
Fitness für die Wasserleitung
1. März 2021
Fitness für die Wasserleitung
Wasser ist ein Lebensmittel. Kommt es ganz profan aus dem Hahn, sogar ein sehr preiswertes, denn das kostet im Schnitt nur 0,2 Cent pro Liter. Es geht aber auch anders: Das…
24/7 unter Druck
22. Februar 2021
24/7 unter Druck
1.500 Kubikkilometer (!) Abwasser fallen jährlich weltweit an. Eine ungeheure Menge, die, wenn sie nicht entsprechend aufbereitet wird, den globalen Trinkwasserkreislauf auf Dauer gefährden wird. In Konstanz am Bodensee sind Risiken…
Die Druckmacher im Blick
19. Februar 2021
Die Druckmacher im Blick
Hätten Sie’s gewusst? 20 bis 25 Prozent des weltweit erzeugten Stroms wird von Pumpen verbraucht. Und 85 Prozent der Lebenszykluskosten der Druckmacher gehen auf das Konto der Energie im Betrieb. Grund genug,…
Power to Pressure
5. November 2020
Power to Pressure
Als das europaweit einzige Druckluftspeicher-Gasturbinenkraftwerk 1978 in Huntorf seinen Dienst aufnahm, war an eine Energiewende hin zu Regenerativen nicht zu denken. Doch heute könnte das technologische Unikum ein wichtiger Baustein…
Irma passt auf!
21. Januar 2020
Irma passt auf!
Big Brother is watching you. Das ist umso besser, wenn es tatsächlich ein Mitglied der eigenen Familie ist und kein unbekannter Eindringling. Die Stadtwerke von Bad Pyrmont setzen daher eher…
Netzwerk fürs Wasserwerk
14. März 2019
Netzwerk fürs Wasserwerk
Mit seinen drei Tiefbrunnen versorgt der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Höchenschwanderberg im Südschwarzwald rund 24.000 Einwohner mit Trinkwasser. Jetzt musste die Steuerungstechnik modernisiert werden – mit pfiffigen Lösungen und etablierter Technologie. Bürgermeister…