Handwerk

Elek­tro­in­stal­la­teu­re und Schalt­schrank­bau­er, Sola­teu­re und Fern­wirk­tech­ni­ker, Fach­ar­beit und Manu­fak­tu­ren, Werk­zeu­ge und Materialien

Sägen für die Zukunft

Sägen für die Zukunft

Fei­len, Frä­sen, Boh­ren, Sägen – für Lars van ­Len­ge­rich genau das ­Rich­ti­ge. Für den ­16-jäh­ri­gen ­Aus­zu­bil­den­den kommt ein Stu­di­um momen­tan gar nicht in Fra­ge. War­um er bei ­Phoe­nix ­Con­ta­ct auch mit die­ser Ein­stel­lung genau an der ­rich­ti­gen…
Rit­ter der Landstraße

Rit­ter der Landstraße

Außen­dienst ist eine ganz beson­de­re Tätig­keit. Denn eigent­lich sitzt man per­ma­nent zwi­schen allen Stüh­len. Mal ist man frei in der Gestal­tung von Arbeits­zeit, ‑ort und ‑pla­nung. Dann wie­der wird man…
Ein Bus fürs smar­te Home

Ein Bus fürs smar­te Home

Gebäu­de­au­to­ma­ti­on ist bei­lei­be kei­ne indus­tri­el­le Domä­ne. Wer bei Christ­mann Auto­ma­ti­on im hes­si­schen Hün­fel­den ­Nau­heim auf­taucht, braucht kei­ne Instal­la­ti­on von Steck­do­se oder Klin­gel­knopf. Der will sein Heim auf gekonn­te und raf­fi­nier­te…
Hand­werk am Abgrund

Hand­werk am Abgrund

Was nüt­zen das funk­tio­nals­te, pra­xis­taug­lichs­te und ­cle­vers­te Sys­tem, die raf­fi­nier­tes­te ­Steue­rungs­elek­tro­nik und die aus­ge­feil­tes­te Sen­so­rik, wenn sie nicht von ­kun­di­gen Hän­den dort ange­bracht wer­den, wo es Sinn macht? Erst die Fähig­kei­ten…
Schwe­den-Häpp­chen

Schwe­den-Häpp­chen

Wer noch nicht wuss­te, dass Phoe­nix Con­ta­ct auch ­Hand­werk­zeu­ge ­her­stellt, für den sind die fol­gen­den Zei­len sicher ­inter­es­sant. Denn uns ­inter­es­sier­te nicht nur der skan­di­na­vi­sche Ent­ste­hungs­ort, ­son­dern auch die Leis­tungs­fä­hig­keit…
Das kann das Schweden-Häppchen

Das kann das Schweden-Häppchen

Dani­el Diek­mann ist vom Fach. Der ­Mar­ke­ting Mana­ger hat vor sei­nem Start bei Phoe­nix Con­ta­ct eine Leh­re im Elek­tro­hand­werk absol­viert. Er fasst die wesent­li­chen Merk­ma­le der ­Crim­p­fox Duo 10 kurz zusammen: Der…
Die Mobi­li­täts-­Ma­nu­fak­tur

Die Mobi­li­täts-­Ma­nu­fak­tur

Wer die Fer­ti­gung der Phoe­nix ­Con­ta­ct ­E-­Mo­bi­li­ty betritt, gelangt in eine Atmo­sphä­re kon­zen­trier­ter Betrieb­sam­keit. Jeder Hand­griff muss sit­zen, ­jedes klei­ne Bau­teil genau an sei­nen Platz gelan­gen. Kein Platz für wum­mern­de Voll­au­to­ma­ti­on, ­son­dern für…
Blitz und Don­ner digital

Blitz und Don­ner digital

Wenn Rey­no Thor­mäh­len nach oben schaut und Gewit­ter­wol­ken sieht, dann hellt sich sei­ne Mie­ne auf. Gewit­ter sind gut. Wenn es ordent­lich blitzt und don­nert, dann kön­nen sei­ne Anla­gen ihre Schutz­funk­ti­on…
Zukunft mit (im) System

Zukunft mit (im) System

Hin­ter der Bezeich­nung COMPLETE line ver­steckt sich viel mehr als eine Grup­pie­rung von Klem­me und ­Tech­no­lo­gie. Die Gesamt­lö­sung aus der Verbindungs­technik kann ein wich­ti­ger Bau­stein für die erfolg­rei­che ­Bewäl­ti­gung des…
Back to top button
Close