Die erste Station der Suche nach dem Digitalen Zwilling führt uns nach Bad Pyrmont. Dort treffen wir auf Markus Becker. Der soll angeblich mit dem Zwilling arbeiten …
In Bad Pyrmont befindet sich der Standort unserer Leiterplatten- und Steuerungsfertigung. Dort leitet Markus Becker die elektromechanische Entwicklung der Business Unit Interface Components. Also den Bereich, in dem der Produktaufbau definiert wird und die Artikel dreidimensional designt werden. „Bei uns finden Sie den Zwilling aber nicht“, begrüßt uns der Fachmann und nimmt uns den Wind aus den Segeln. „Jedenfalls nicht den ganzen“, tröstet er uns aber gleich wieder.
Datensätze fit gemacht
„Neben unserer Entwicklungstätigkeit führen wir hier in unserer Abteilung die mechanischen sowie die elektronischen 3D-Daten eines Artikels zusammen und reichern diese Daten mit ergänzenden Informationen an. Das können Schnittstellen oder Funktionalitäten für Anschlüsse und Werkzeuge sein, die im Einsatz oder bei der Montage gebraucht werden, während des Entwicklungsprozesses aber nicht mit angelegt wurden.“ Außerdem bereiten Becker und seine Kollegen den Datensatz so auf, dass das entstehende digitale Abbild auch tatsächlich praxistauglich für den Schaltschrankbau wird.
„Wir sprechen von einer Verheiratung der Datensätze. Hier prüfen wir auch auf mögliche Kollisionen, auf korrekte Anschlüsse und Verdrahtungshinweise, hinterlegen Schaltpläne. Um zu prüfen, wie viele Artikel auf eine Schiene passen, haben wir auch die Tragschiene im Blick. Diese Datensätze gehen dann an den Kunden, etwa Schaltschrankbauer und auch in unseren Werkzeug- und Maschinenbau, der für die Produktion die nötigen Teile und Artikel herstellt.“
Wieso spricht Markus Becker dann nicht von einem digitalen Abbild des Produkts, also einem Zwilling? „Die Daten gab es doch schon lange. Das nannte man nur anders. Erst in jüngster Zeit werden die Daten angereichert um weitere Informationen für Folgeprozesse und das dann verknüpft.“
Wir füttern ihn
Wir trainieren ihn
Wir steuern mit ihm
Wir drucken mit ihm
Wir haben ihn!