Made in Sweden

Phoenix Contact hat nicht nur einen eigenen industriellen Werkzeugbau, durch den viele Bestandteile der eigenen Fertigungslinien hergestellt werden. Auch beim Thema Handwerkzeuge ist der Weltmarktführer aus Blomberg gut aufgestellt. Und das dank einer schwedischen Tochter, die jetzt ausgezeichnet wurde.

Im Januar wurde Pressmaster AB als Exportunternehmen des Jahres 2023 für die Region Dalarna ausgezeichnet. Die Region ist seit Jahrhunderten bekannt für seine Bergwerke. Kupfer, Eisen und Gesteine wie das Porphyr werden hier seit grauer Vorzeit gewonnen. Kein Wunder, dass auch das verarbeitende Metallhandwerk einen besonderen Stellenwert genießt. Die Bewohner Dalarnas sind stolz auf ihren Ruf als Hersteller von Handwerkzeugen. Pressmaster AB ist zwar ein Unternehmen, welches 1970 in Stockholm gegründet wurde. 1973 wird das erste moderne Crimpwerkzeug mit Ratschenmechanismus entwickelt, 1975 das selbsteinstellende Abisolierwerkzeug. Aber bereis seit 1976 fertigt Pressmaster in Älvdalen in Dalarna. Seit 2012 ist Pressmaster AB ein Teil von Phoenix Contact.
Über 90 % der Produkte werden exportiert. Vor allem in die USA, nach Europa und nach Japan gelangen die kundenspezifischen Werkzeuge, vor allem innovative und hochwertige Crimpwerkzeuge oder Schneid- und Abisolierwerkzeuge.

Johan Hansson, CEO von Pressmaster, nahm den Preis entgegen

Dalarna Business ist eine Vereinigung von Unternehmen in der mittelschwedischen Region, die sich für die Wirtschaftsförderung der Unternehmen vor Ort einsetzt. Einmal pro Jahr vergibt diese Vereinigung einen Preis für besondere Leistungen. Und 2023 konnte Pressmaster AB die Auszeichnung gewinnnen.

„Wir sind in Älvdalen fest verwurzelt und verfügen über Generationen von Fachwissen, das unseren Produkten eine hohe Qualität verleiht“, betont Pressmaster-CEO Johan Hansson. „Es erfüllt mich mit großem Stolz, diese Auszeichnung entgegenzunehmen. Stolz auf die fantastischen Anstrengungen aller Mitarbeiter während vieler Jahre Arbeit, um die Position zu schaffen, die wir heute auf dem Markt haben.“

Pressmaster AB
Schwedenhäppchen im Test

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"