Wenn das Smartphone den Ladepark startet

Mit einer ganz neuen Konfigurations-App soll die Inbetriebnahme von AC-Ladesäulen zum handwerklichen Kinderspiel werden. Im Zusammenspiel mit der passenden AC-Ladesteuerung ein Dreamteam für jeden Elektroinstallateur …

Kabel, Laptop, komplizierte Installation - Alltag an Ladesäule oder Wallbox
Kabel, Laptop, komplizierte Installation – Alltag an Ladesäule oder Wallbox

Es regnet in Strömen. Aus dem lauen Lüftchen ist ein böiger, nasskalter Wind geworden. Der neue Ladepark vor den Toren des hiesigen Einkaufszentrums ist fast fertig. Fehlt nur noch die Inbetriebnahme. Die ersten Tropfen fließen in die Tastatur des dazu nötigen Laptops. Die Finger sind steif, die Brille beschlagen. Jetzt sollte es eigentlich schnell gehen … doch leider ging der letzte Klick daneben.

Alltag aus dem Leben eines Elektroinstallateurs. Doch auch wenn die Sonne scheint und „nur“ eine Wallbox bei einem Kunden an den Start gehen soll, muss sich der Handwerker durch umfangreiche und komplexe Inbetriebnahmemöglichkeiten kämpfen. Vor allem, wenn er nicht täglich mit E-Mobilität und Netzanschlüssen zu tun hat.

151.452 AC Ladepunkte (Stand 1. Mai 2026, Deutschland)

Dabei wächst der Markt rasant: Laut Bundesnetzagentur gab es am 1. Mai 2026 151.452 AC-Ladepunkte mit nach wie vor stark steigender Tendenz. Also reichlich Arbeit für die Installationsbetriebe, die sich um den fachgerechten und sicheren Anschluss der strombetriebenen Mobilmacher kümmern müssen.

Moritz Jung hält die Lösung aller Probleme in der Hand. Na ja, eigentlich hält der E-Mobility-Experte sein Smartphone in der Hand. Aber das hat er aufgerüstet mit einer App, die Phoenix Contact entwickelt hat. Und die aus seinem mobilen Gerät einen echten Problemlöser macht.

Wir stehen im All Electric Society Park in Blomberg. Teil des Parks ist ein eigener Ladepark mit einer ganzen Reihe von AC-Ladesäulen. Allesamt ausgestattet mit den Steuerungsmodulen Charx control modular AC. Und mit einer davon nimmt der Ingenieur und Produktmanager jetzt Kontakt auf. Drahtlos, ohne Kabel und Laptop. „Ein gutes Jahr haben wir unsere App entwickelt“, verrät er. Produktmanager, Hard- und Softwareentwickler und Testingenieure bilden das Team, welches sich um die Weiterentwicklung der Steuerung kümmert, stets die neuesten Sicherheitspatches und Funktionen in Umlauf bringen und auch die Software der App entwickelt haben.

Moritz Jung, Produktmanager
Phoenix Contact E-Mobility

„Wir haben uns ganz genau angeschaut, welche Bedürfnisse der Boom an AC-Ladepunkten eigentlich hervorruft. Für uns selber wäre es kein Hexenwerk, sich durch die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten unserer Hardware zu navigieren und Ladesäule oder den ganzen Ladepark passend in Betrieb zu nehmen. Doch für die Handwerker vor Ort ist das ein enormer Aufwand, zeitintensiv und auch fehleranfällig.“

Der Clou der App: Der Anwender wird Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme geführt. Das vereinfacht den Vorgang wesentlich. „Die Kunst war das Weglassen. Wer will, kann natürlich in die Tiefen des Systems eintauchen und über die Ladesäulen-Schnittstelle und den Laptop die Ladesäule minutiös auf die Örtlichkeiten abstimmen. Aber zunächst haben wir uns auf die einfachsten Konfigurationsparameter konzentriert, die zur Inbetriebnahme unbedingt erforderlich sind. Diese Vereinfachung macht die Bedienung auch für den Experten leichter und deutlich weniger fehleranfällig.“

Gerade für die Installateure in den Elektrobetrieben, die nicht täglich mit Ladesäulen und Wallboxen konfrontiert sind, gibt diese Art der Inbetriebnahme ein großes Maß an Sicherheit, wie Moritz Jung im Gespräch erklärt.

„Wir haben die App gemeinsam mit Partnern aus dem Handwerk entwickelt, also der Praxis genau auf die Finger geschaut. Von der Benennung des Ladeparks über das Lastmanagement bis zur Freigabeart – die Verbindung der App auf dem Smartphone mit dem Controller erfolgt wahlweise über Ad-hoc-WLAN des Controllers oder ein vorhandenes Netzwerk.
Während der Installation prüft ein integrierter Test die OCPP-Verbindung (LAN/WLAN/4G) direkt vor Ort und bestätigt die erfolgreiche Backend-Anbindung. Geht die Konfiguration weiter in die Tiefe, dann kann direkt in das integrierte Web Based Management gesprungen werden, ohne die App verlassen zu müssen.“

Wie Jung betont, verschafft die App den einfachen Zugang zu komplexen Themen, die die Ladesäulensteuerung Charx control modular AC übernimmt. Eichrechtskonforme Abrechnung, stets aktuelle Cyber Security, Plug and Charge oder Vehicle to Grid – der Markt der Elektromobilität ist vielfältig und in rasanter Bewegung. Und genau dafür, so Jung, ist die Steuerung gewappnet, ohne dass bei jeder Änderung gleich die Hardware gewechselt werden muss.

Moritz Jung im Gespräch

„Mit unserer App in Kombination mit unserer Steuerung versetzen wir jede Elektrofachkraft, die die Wallbox oder Ladesäule angeschlossen hat, auch in die Lage, den Energiespender in Betrieb zu nehmen. Der braucht nicht mal ein Handbuch.“ Da verliert selbst norddeutsches Schietwetter seinen Schrecken …

Konfigurations-App für CHARX control modular

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"