Wenn es um den Aufbau komplexer Strukturen geht, die hauchdünn aufeinander getragen werden, dann ist die additive Fertigung im Spiel.…
Weiterlesen »Protiq
So schnell geht das, wenn die Idee die richtige ist: Das firmeneigene Start-Up Protiq ist nicht nur mittlerweile selbstständig und…
Weiterlesen »Handball ist in Ostwestfalen ein Stück Kulturgut. Und der TBV Lemgo als Mitglied der 1. Handball-Bundesliga ein Aushängeschild weit über…
Weiterlesen »Erstmals additive Fertigung von Zinklegierung Zamak 5 in Serie möglich. Neue Möglichkeiten für Fertigung von Prototypen oder Kleinserien. Zamak 5 ist…
Weiterlesen »Not macht erfinderisch. Und wenn akuter Bedarf auf kreative Köpfe trifft, und sich das mit innovativer Technologie verbindet, dann können…
Weiterlesen »Mit dem 3D-Druck von reinem Kupfer hat Protiq einen Durchbruch in der additiven Fertigung erzielt. Auf der Fachmesse formnext Ende…
Weiterlesen »Es geht wieder zurück nach Blomberg, an den Hauptstandort von Phoenix Contact. Hier residiert auch eine Tochter des Unternehmens. Eine…
Weiterlesen »Gleich mit vier Wissenschaftlern reiste eine Delegation des renommierten Massachusetts Institute of Technology nach Bad Pyrmont, um sich den Phoenix…
Weiterlesen »