Die Messe SPS in Nürnberg ist bekannt als Ort für spannende Informationen und Neuigkeiten. Auch in diesem Jahr gibt es…
Weiterlesen »PLCnext
Ortstermin Eisfläche. Normalerweise flitzen hier die Eishockeyprofis von Schweizer Traditionsverein EHC Kloten übers Eis. Doch statt schwarzem Hartgummipuck geht es…
Weiterlesen »Die weltgrößte Industriemesse in Hannover ist der richtige Rahmen, um eine strategische Technologie-Partnerschaft zwischen zwei Global Playern der Automatisierungsbranche zu…
Weiterlesen »Oberstdorf ist eigentlich ein Örtchen wie so viele entlang der Alpen: malerisch gelegen, touristisch perfekt erschlossen und vor allem im Winter…
Weiterlesen »Was macht Städte intelligent und Kommunen schlau? Wir haben uns auf Spurensuche in der Nachbarschaft gemacht. Und nicht nur eine…
Weiterlesen »Sie gehören zur Schweiz wie die Uhren, die Banken und die Alpen – Tunnel. Kaum ein Land ist so versiert in der Kunst, sein…
Weiterlesen »Uli Leidecker ist nicht nur ein neues Mitglied der Geschäftsführung von Phoenix Contact. Er ist auch einer der markantesten Fürsprecher…
Weiterlesen »Es war ein Kick off mit Gewicht. Das erste Solution Partner Meeting von Phoenix Contact mit 35 Kunden und Partnern,…
Weiterlesen »Als das europaweit einzige Druckluftspeicher-Gasturbinenkraftwerk 1978 in Huntorf seinen Dienst aufnahm, war an eine Energiewende hin zu Regenerativen nicht zu…
Weiterlesen »Die Sonne scheint, als Christoph Werlitz die Tore zum Solarpark Menteroda öffnet. Standesgemäßes Wetter für einen Besuch in einer Anlage,…
Weiterlesen »Yaskawa ist ein japanisches Unternehmen, das im Bereich von Industrierobotern zusammen mit dem ebenfalls japanischen Konzern Fanuc weltweit führend ist.…
Weiterlesen »Wie soll man an die Daten eines Kugellagers kommen, das sich in einem gigantischen Rührtopf befindet, in dem heiße Kunststoffsuppe…
Weiterlesen »Die Chemieindustrie ist im Umbruch. Time to market, Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Ein Lösungsansatz: modulare Anlagen, die sich bei Bedarf zusammenschalten lassen…
Weiterlesen »