Aber wenn der Slogan passt, dann ist Größe eben doch ein Argument. Das Anzeigenmotiv zur Bewerbung der Rundsteckverbinder der Serie PRC hat nicht nur in pfiffiger Weise auf das Produkt aufmerksam gemacht, sondern war so einprägsam, dass es jetzt gleich zwei renommierte Preise abgeräumt hat.
Der Weka-Ad-Award ist ein Publikumspreis. Zum 1. Mal hatten die Weka Fachmedien ihre Leser zur Abstimmung über die besten Anzeigen aus den Bereichen Elektronik, Automotive, Automation und ITK aufgerufen. Genau in diesen Bereichen ist der Verlag mit seinen Publikationen aktiv.
Die Preisverleihung in festlichem Rahmen in der alten Kongressbar in München fand am 14. November statt. Mit einem sehr erfreulichen Ergebnis für die Marketing-Experten aus Blomberg: Die knackige Aussage mit dem starken Heißgetränk war so einprägsam, dass Phoenix Contact sowohl den Preis für das beste Visual als auch für den besten Slogan abräumen konnte. Also hat sowohl die Optik und Bildidee als auch der Spruch bei den Lesern gewirkt.

Die Rundsteckverbinder sind nicht nur in Verbindung mit Espresso eine Größe. Ihre eigentliche Stärke liegt in der Verbindung von Kabel zu Kabel in rauen Umgebungen, also im Gebäude-, Industrie- und Außeneinsatz, etwa im Photovoltaikbereich. Dank wetterfester Materialien und hoher Schutzart bis IP69K übertragen die Steckverbinder hohe Ströme selbst bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.