Wer hat’s erfunden, entwickelt und eingesetzt? Beim Elementarrelais NSR weder die Schweizer noch die Blomberger, sondern eine kleine Entwicklertruppe aus Berlin, die am dortigen Standort von Phoenix Contact ihr Produkt zur Serienreife brachten. Jetzt erfährt ihre Entwicklung eine besondere Form der Wertschätzung – sie geht in eine Partnerschaft mit einem global agierenden Relaisexperten über.

Mit einem Elementarrelais werden Schaltvorgänge ermöglicht. Werden sie, wie bei Phoenix Contact in der Produktreihe PSRmini, in einem der typisch gelben Sicherheitsrelais verbaut, sorgen sie etwa im Maschinenbau oder in der Prozessindustrie dafür, dass im Falle einer Störung die Maschine stromlos gemacht wird, also stillsteht. Diese Störung kann durch Sensoren gemeldet werden, etwa durch Lichtschranken, Türschalter oder manuelle Not-Aus-Taster. Im PSRmini-Gehäuse sind mindestens zwei dieser Relais verbaut.
Das besondere am Elementarrelais NSR sind die winzigen Abmessungen. Erst durch ihre miniaturisierte Bauweise ermöglichen sie die Konstruktion der ultraflachen PSRmini-Sicherheitsrelais, die sich bis auf 6 Millimeter „Dicke“ herunter gehungert haben. Großer Vorteil dieser schlanken Bauweise ist der minimale Platzbedarf im Schaltschrank, und das ohne Verzicht auf Leistung. Bis zu 6 Ampere können die Elementarrelais schalten.
Die vielfach ausgezeichneten und mit zahlreichen Patenten veredelten Elementarrelais werden seit 2015 bei Phoenix Contact in Bad Pyrmont gefertigt. Dies ändert sich in Zukunft, denn jetzt wurde ein langfristiger Partnerschaftsvertrag mit TE Connectivity unterzeichnet. Dieser Branchenriese mit Hauptsitz in den USA und Europa-Headquarter in der Schweiz ist spezialisiert auf Relaistechnologie.
Obwohl Phoenix Contact normalerweise besonderen Wert auf eigene Wertschöpfung und Produktionstiefe legt, gerade bei eigenen Entwicklungen, macht dieser Schritt Sinn. Denn in dem Elementarrelais steckt wesentlich mehr Potential. Ulrich Leidecker, COO und als President der Business Area Industry Management und Automation (IMA) ganz dicht an der Entwicklung des Relais: „Mit der TE Connectivity Expertise in Engineering, Produktion und Distribution wird die Vermarktung der NSR Technologie auf eine neue Stufe gehoben und weitere Märkte erschlossen.“ Der Zwerg NSR kommt also ganz groß raus.
Doch Phoenix Contact verzichtet nicht auf „sein“ Elementarrelais. Ganz im Gegenteil, denn in der Partnerschaft mit TE Connectivity wurde vereinbart, dass das NSR weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung steht, um in den Zielmärkten von Phoenix Contact dafür zu sorgen, dass Funktionale Sicherheit Mensch und Maschine ein gutes Stück sicherer macht.