Das unabhängige Test- und Prüfinstitut Phoenix Testlab kann man mit Sicherheit als einen Pionier in der Welt der Elektrotechnik bezeichnen. Ganz offiziell ist es jetzt einer der “Meilensteine der Elektronik”.

Mit diesem Award, verliehen durch das Fachmagazin Elektronik Praxis aus dem Vogel-Verlag, wird die Vorreiter-Rolle von Phoenix Testlab im Bereich der EMV-Prüfungen (seit über 25 Jahren) und in den Bereichen Batterie-Prüfungen (seit 15 Jahren) gewürdigt.
2017 feierte die Elektronik Praxis ihr 50-jähriges Bestehen und hat in diesem Zusammenhang die Reihe „Meilensteine der Elektronik“ entwickelt, mit der sowohl Unternehmen, Menschen und Produkte vorgestellt werden, welche die Welt der Elektronik entscheidend geprägt haben.
Zwar erfolgte die Preisverleihung, Corona-adäquat, nicht im Rahmen einer großen Gala, doch die Auszeichnung nahm Geschäftsführer Dr. Altmaier trotzdem sichtlich stolz entgegen.

Einen ausführlichen Artikel über das Entstehen des Prüfinstituts und das Wirken der Testlab-Mannschaft kann man hier nachlesen. Und warum Sicherheit ein großes Thema bei den Blombergern ist, verraten diese Zeilen.
This post is also available in:
English