Seit gestern Abend ist es offiziell: Phoenix Contact E-Mobility ist „Innovator des Jahres 2019“. Michael Heinemann, CEO Phoenix Contact E-Mobility, nahm den Wirtschaftspreis der „DDW – Die Deutsche Wirtschaft“ beim Festakt in Düsseldorf offiziell entgegen.

Dirk Moseke, Entwickler HPC, Robert Ewendt, Projektleiter HPC und Michael Heinemann, CEO Phoenix Contact E-Mobility, mit Dr. Wladimir Klitschko, Ehrenpreisträger 2019 und Michael Oelmann, Geschäftsführer Die Deutsche Wirtschaft ( Foto: Uwe Erensmann/@uepress )
Nun besetzt die E-Mobility-Tochter von Phoenix Contact seit ihren allerersten Anfängen vor rund zehn Jahren allein schon wegen des zukunftsträchtigen Themas das Prädikat innovativ. Doch mit der High Power Charging-Lösung HPC haben die Ostwestfalen voll ins Schwarze getroffen: „Sie haben Ihren Kunden zugehört“, hebt Laudator Armin Reins, Agenturinhaber Reinsclassen und Preisträger 2018 hervor.
Ein Elektroauto in nur drei bis fünf Minuten für 100 Kilometer Reichweite über diese Technologie laden zu können, wird ein entscheidender Baustein für die Mobilität der Zukunft sein. Damit wird der Ladevorgang fast so kurz wie der herkömmliche Besuch an der Tankstelle. Kern der maßgeblichen Weiterentwicklung der Ladetechnologie ist eine in Ladestecker und -leitung integrierte umwelt- und wartungsfreundliche Flüssigkühlung, die Ladeleistungen von bis zu 500 kW erlaubt. Über eine Echtzeit-Temperaturmessung wird die Kühlleistung bedarfsgerecht reguliert und eine Überhitzung sicher vermieden.
Robert Ewendt, Entwicklungsleiter für den HPC-Ladestecker, bestätigt denn auch stolz: „Für diese Ladetechnologie und den Aufbau des Steckers haben wir quasi Grundlagenforschung betrieben. Normativ vorgegeben war nur das Steckgesicht.“

Das Wirtschaftsmedium Die Deutsche Wirtschaft dient als Informationsnetzwerk der Geschäftsführungsebene der größten Unternehmen Deutschlands und hat das Ziel, Marktakteure der deutschen Wirtschaft zu verbinden. Beim Leservoting sind die Leser des DDW-Newsletters, über 80.000 Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte, aufgefordert über die Nominierten zum Innovator des Jahres abzustimmen.