News

Start ohne Contact, aber mit Electronics

Start ohne Contact, aber mit Electronics

25 Jahre Phoenix Contact am Standort Bad Pyrmont – im Grunde begann alles mit einer Fahrt in die Niederlande in den 1980ern. Einer der damaligen Geschäftsführer brachte von einer Messe…
Augen auf und durch den Berg

Augen auf und durch den Berg

Sie gehören zur Schweiz wie die Uhren, die Banken und die Alpen – Tunnel. Kaum ein Land ist so versiert in der Kunst, sein Inneres zu durchlöchern wie das der…
Der Zwilling startet durch

Der Zwilling startet durch

Am 2. März ging die Industrial Digital Twin Association (IDTA) an den Start. Die Organisation wurde von 23 Gründungmitgliedern aus der Elektroindustrie, dem Maschinenbau, der Softwarebranche und Anwenderindustrien unter Beteiligung…
Geisterfahrer in der Produktion

Geisterfahrer in der Produktion

Ein Fahrerloses Transportsystem verbindet das automatisierte Kleinteilelager am Standort Blomberg mit Arbeitsplätzen in der Fertigung und sorgt so für optimierte Materialflüsse. Wenn der Roboter das Fahren anfängt, muss bei Phoenix Contact…
Gezinkte Serien

Gezinkte Serien

Erstmals additive Fertigung von Zinklegierung Zamak 5 in Serie möglich. Neue Möglichkeiten für Fertigung von Prototypen oder Kleinserien. Zamak 5 ist ein Standardmaterial für den Zinkdruckguss. Dabei wird geschmolzenes Material unter…
In Bad Pyrmont geht die Sonne auf

In Bad Pyrmont geht die Sonne auf

Es war ein Kick off mit Gewicht. Das erste Solution Partner Meeting von Phoenix Contact mit 35 ­Kunden und Partnern, das Ende Januar stattfand, bedeutet den Startschuss für eine spannende…
Bester Werkzeugmechaniker Deutschlands

Bester Werkzeugmechaniker Deutschlands

Marcel Volmari darf sich am Ende dieses Ausbildungsjahres „bester Werkzeugmechaniker Deutschlands“ nennen. Und Benjamin Lenz heimste die Auszeichnung „bester Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung“ in NRW ein. Franziska Berkling wurde die landesweit…
Plätzchen? Na Logo!

Plätzchen? Na Logo!

Plätzchenduft liegt in der Luft unseres Training Centers in Schieder-Schwalenberg. Normalerweise arbeiten hier unsere Auszubildenden und Dual Studierenden in der eigenen Ausbildungswerkstatt. Mehr als 70 Nachwuchskräfte beginnen jedes Jahr ihr…
Neuer Name für rasante Technik

Neuer Name für rasante Technik

Die Produktpalette von Phoenix Contact E-Mobility bekommt einen neuen Namen: CHARX steht künftig für Ladetechnik aus dem Hause Phoenix Contact. Statt zum „Produkt xy von Phoenix Contact E-Mobility“ greift man…
Testlab lässt Bilder sprechen

Testlab lässt Bilder sprechen

Sie tragen den Phoenix im Namen, sind aber vom Gründer- und Mutterhaus komplett unabhängig – Phoenix Testlab ist ein international anerkanntes und gefragtes Unternehmen für Test- und Prüfaufträge. Mit einem…
Die E-Turbo-Baustelle

Die E-Turbo-Baustelle

Schneller kann selbst Elon Musk keine Fabrik errichten – Ende Juni wurde bekanntgegeben, dass Phoenix Contact E-Mobility einen neuen Produktionsstandort im polnischen Rzeszów-Dworzysko errichten will, jetzt wurde schon Richtfest gefeiert.…
Yaskawa setzt auf PLCnext

Yaskawa setzt auf PLCnext

Yaskawa ist ein japanisches Unternehmen, das im Bereich von Industrierobotern zusammen mit dem ebenfalls japanischen Konzern Fanuc weltweit führend ist. Der Erfinder des Begriffs „Mechatronik“ setzt in Zukunft auf die…
Eins für (fast) alles

Eins für (fast) alles

Single Pair Ethernet ist ein ganz heißes Eisen. Mit nur einem Kabel sowohl Daten als auch Energie übertragen – das ist nicht nur technologisch herausfordernd, sondern ermöglicht auch ganz neue…
5 G? Kein Problem!

5 G? Kein Problem!

Phoenix Contact, Quectel und Ericsson haben gemeinsam den ersten industriellen 5G-Router für lokale industrielle Anwendungen in einem privaten 5G-Netzwerk entwickelt. Gemeinschaftsprojekt von Quectel, Ericsson und Phoenix Contact Es kommt Bewegung…
Neuer GM in Finnland

Neuer GM in Finnland

Phoenix Contact genießt in dem Land im Norden Skandinaviens einen sehr guten Ruf als innovativer Hersteller und verlässlicher Arbeitgeber. Davon ließ sich auch der neue General Manager für Finnland beeindrucken.…
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"