E-Mobility

Ladetechnologie, Ladeinfrastruktur, Netzwerktechnik – nicht nur für Mobile auf 4 Rädern

Conference Day: Technology is ready

Conference Day: Technology is ready

E-Mobilität und Energienetze – zwei Themen und Perspektiven, die zusammengehören. Genau das war das Thema der Konferenz, welches den ersten Tag bestimmte. Moderatorin Susanne von Hopffgarten mit Claas Bracklo und…
Test and Talk in Blomberg

Test and Talk in Blomberg

Die Welt zu Gast bei Phoenix Contact. Jedenfalls die Welt der Ladetechnologie. Vom 22. bis 25. September 2026 trifft sich in Blomberg, was Rang und Namen in der Elektromobilität hat.…
Selbstverständlich elektromobil

Selbstverständlich elektromobil

Wie gelingt Elektromobilität im Alltag? Die Wunschliste an das Laden der Zukunft ist schnell formuliert. Möglichst günstig, möglichst schnell. Einfach, überall, jederzeit und ohne den ganzen Kartentüdelkram. Schwieriger ist die…
Wenn das Smartphone den Ladepark startet

Wenn das Smartphone den Ladepark startet

Mit einer ganz neuen Konfigurations-App soll die Inbetriebnahme von AC-Ladesäulen zum handwerklichen Kinderspiel werden. Im Zusammenspiel mit der passenden AC-Ladesteuerung ein Dreamteam für jeden Elektroinstallateur … Kabel, Laptop, komplizierte Installation…
Groß, schwarz, hungrig

Groß, schwarz, hungrig

Das lauteste Geräusch ist das Knirschen des Schnees unter den mächtigen Reifen, als an einem eisigen Februar Morgen ein dunkler Riese auf das Firmengelände rollt. Der nagelneue Mercedes eActros 600…
Lausbubengeschichten

Lausbubengeschichten

Vernunft ist eine Tugend. Je verrückter die Zeiten und Nachrichten, desto mehr mag man sie schätzen. Aber manchmal muss man seine guten Vorsätze auch auf nächste Woche vertagen. Manchmal darf…
Die Lücke zur Million schliessen

Die Lücke zur Million schliessen

Er ist kleiner, leichter und noch handlicher – und kann trotzdem so viel mehr:  Der neue HPC-Ladestecker von Phoenix Contact E-Mobility erreicht in Kombination mit dem passenden Kabel und einer…
Lademeister

Lademeister

Stecker rein, aufladen, Stecker raus, abfahren – ist doch ganz einfach, oder? Damit das auch genau so einfach klappt, geschieht im Hintergrund allerdings eine ganze Menge. Wie Elektromobilität tatsächlich funktioniert,…
Hup EBus hup

Hup EBus hup

Der öffentliche Personenverkehr von morgen wird elektrisch. Doch wer beim holländischen Busspezialisten EBusco hinter die Kulissen schaut, der kann noch ein Stückchen weiter in die Zukunft blicken. Bevor wir in die Zukunft blicken, schauen…
Brummis mit Megawatt

Brummis mit Megawatt

Sie können Müll. Sie können Radnaben. Sie können Powerladen. Sie können Lkw. Und Elektromobilität in jeder Größenordnung sowieso. Designwerk in Winterthur ist eine der spannendsten Schmieden für neue Mobilität in…
Energy für Energica

Energy für Energica

Die Road to Italy hat einmal an die Küste von Rimini, einmal um den Gardasee und wieder zurück nach Ostwestfalen geführt. Auf zwei Rädern, vier Rädern und mit ganz viel…
Dolce Vita auf zwei Rädern

Dolce Vita auf zwei Rädern

Genug der vier Räder. Genug der Meetings und netten Worte. Jetzt wird die Piste geschrubbt. Cedric Deppe darf endlich mehr tun, als „sein“ Inlet in verbautem Zustand bewundern. Es geht…
Der Energica Partners Day

Der Energica Partners Day

Der Montag stand ganz im Zeichen des italienischen Motorradbauers Energica. Unser Trio besuchte das Headquarter, in dem sich Zulieferer aus der ganzen Welt beim Energica Partners Day ein Stelldichein gaben.…
Ferrari gewinnt …

Ferrari gewinnt …

… wenigstens auf zwei Rädern, voll elektrisch und in Italien. Matteo Ferrari entscheidet den letzten Lauf der diesjährigen Moto E GP für sich. Den Titel allerdings sichert sich ein Schweizer…
Long distance – tough race

Long distance – tough race

Phoenix Contact goes Racing. Reisetagebuch von drei wackeren Ostwestfalen, die sich in den Süden aufmachen, um in Italien ein Rennen der Moto E-GP in San Marino zu verfolgen – natürlich…
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"