Mobility

Automobil und E-Mobilität, Bahn und Schiene, Schiffahrt und ihre Infrastruktur, Flug und Flughafen
Groß, schwarz, hungrig

Groß, schwarz, hungrig

Das lauteste Geräusch ist das Knirschen des Schnees unter den mächtigen Reifen, als an einem eisigen Februar Morgen ein dunkler Riese auf das Firmengelände rollt. Der nagelneue Mercedes eActros 600…
Lausbubengeschichten

Lausbubengeschichten

Vernunft ist eine Tugend. Je verrückter die Zeiten und Nachrichten, desto mehr mag man sie schätzen. Aber manchmal muss man seine guten Vorsätze auch auf nächste Woche vertagen. Manchmal darf…
Die Lücke zur Million schliessen

Die Lücke zur Million schliessen

Er ist kleiner, leichter und noch handlicher – und kann trotzdem so viel mehr:  Der neue HPC-Ladestecker von Phoenix Contact E-Mobility erreicht in Kombination mit dem passenden Kabel und einer…
Lademeister

Lademeister

Stecker rein, aufladen, Stecker raus, abfahren – ist doch ganz einfach, oder? Damit das auch genau so einfach klappt, geschieht im Hintergrund allerdings eine ganze Menge. Wie Elektromobilität tatsächlich funktioniert,…
Hup EBus hup

Hup EBus hup

Der öffentliche Personenverkehr von morgen wird elektrisch. Doch wer beim holländischen Busspezialisten EBusco hinter die Kulissen schaut, der kann noch ein Stückchen weiter in die Zukunft blicken. Bevor wir in die Zukunft blicken, schauen…
1920er Jahre – Der erste Kunde

1920er Jahre – Der erste Kunde

1923 nahm ein kleines Startup in Essen seinen offiziellen Betrieb auf. Und zwar mit Produkten, die die elektromobile Fortbewegung der Arbeiter sicherstellen sollten. Wie sich doch die Kreise schließen! Ein Besuch…
Brummis mit Megawatt

Brummis mit Megawatt

Sie können Müll. Sie können Radnaben. Sie können Powerladen. Sie können Lkw. Und Elektromobilität in jeder Größenordnung sowieso. Designwerk in Winterthur ist eine der spannendsten Schmieden für neue Mobilität in…
Balanceakt auf der Schiene

Balanceakt auf der Schiene

Zunächst war es nur eine Vision. Hübsch animierte 3-D-Renderings. Wie so häufig, wenn es um Zukunft und Verkehr geht. Doch das MonoCab hat den Sprung vom PC in die Wirklichkeit…
Energy für Energica

Energy für Energica

Die Road to Italy hat einmal an die Küste von Rimini, einmal um den Gardasee und wieder zurück nach Ostwestfalen geführt. Auf zwei Rädern, vier Rädern und mit ganz viel…
Dolce Vita auf zwei Rädern

Dolce Vita auf zwei Rädern

Genug der vier Räder. Genug der Meetings und netten Worte. Jetzt wird die Piste geschrubbt. Cedric Deppe darf endlich mehr tun, als „sein“ Inlet in verbautem Zustand bewundern. Es geht…
Der Energica Partners Day

Der Energica Partners Day

Der Montag stand ganz im Zeichen des italienischen Motorradbauers Energica. Unser Trio besuchte das Headquarter, in dem sich Zulieferer aus der ganzen Welt beim Energica Partners Day ein Stelldichein gaben.…
Ferrari gewinnt …

Ferrari gewinnt …

… wenigstens auf zwei Rädern, voll elektrisch und in Italien. Matteo Ferrari entscheidet den letzten Lauf der diesjährigen Moto E GP für sich. Den Titel allerdings sichert sich ein Schweizer…
Long distance – tough race

Long distance – tough race

Phoenix Contact goes Racing. Reisetagebuch von drei wackeren Ostwestfalen, die sich in den Süden aufmachen, um in Italien ein Rennen der Moto E-GP in San Marino zu verfolgen – natürlich…
Mehrweg statt Einweg

Mehrweg statt Einweg

Eigentlich ist ein Automobil weder besonders auto noch besonders mobil. Die meiste Zeit des Tages steht es herum, und autonom darf es (noch) nicht sein. Doch tauscht man den Energieträger…
Wir machen Tunnel schlau

Wir machen Tunnel schlau

Sie gehören zur Schweiz wie die Uhren, die Banken und die Alpen – Tunnel. Kaum ein Land ist so versiert in der Kunst, sein Inneres zu durchlöchern wie das der Eidgenossen. Doch die steinernen…
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"