Smart Home
Home smart home
1. Oktober 2024
Home smart home
Schnell, sicher und mit einzigartigen Funktionen – die brandneue KNX-Spannungsversorgung hat das Zeug, zum Liebling des Handwerks und heimlichen Star des Schaltschranks zu werden – ob im Privathaushalt oder im…
Parken unterm Parterre
6. Juli 2021
Parken unterm Parterre
Wenn das automobile Schätzchen unter die Erde befohlen wird und die Systeme von Klaus Multiparking im Spiel sind, dann ist nicht das Ende der technischen Lebenszeit erreicht. Es wird nur ganz…
Belgische Bademeister
8. März 2021
Belgische Bademeister
Ein Swimming Pool im eigenen Garten – Traum eines jeden Eigenheimbesitzers. Der belgische Hersteller LPW Pools verwirklicht diesen Wunsch mit einteiligen Pools aus Verbundwerkstoffen. Dafür sind Abdeckungen nötig, die vom Schwesterunternehmen…
Edle Tropfen aus der Bohne
24. Februar 2021
Edle Tropfen aus der Bohne
Wenn es um die Veredelung von Wasser geht, dann denken viele an Hopfen, Malz oder Destillerien. Wer seine Sinne allerdings schärfen und nicht benebeln möchte, dem kommt ein Getränk aus…
Ein Bus fürs smarte Home
24. Juni 2020
Ein Bus fürs smarte Home
Gebäudeautomation ist beileibe keine industrielle Domäne. Wer bei Christmann Automation im hessischen Hünfelden Nauheim auftaucht, braucht keine Installation von Steckdose oder Klingelknopf. Der will sein Heim auf gekonnte und raffinierte…