Infrastruktur

Wasser- und Abwasser, Telekommunikation und Stromversorgung, Straßen und Verkehrsführung

Groß, schwarz, hungrig

Groß, schwarz, hungrig

Das lauteste Geräusch ist das Knirschen des Schnees unter den mächtigen Reifen, als an einem eisigen Februar Morgen ein dunkler Riese auf das Firmengelände rollt. Der nagelneue Mercedes eActros 600…
A Walk In The Park

A Walk In The Park

Die Welt scheint in Ordnung, wenn man in die Idylle Himmighausens eintaucht. Das kleine Dörfchen im südlichen Ostwestfalen ist aber nicht nur landschaftlich eine Perle, sondern auch technologisch oben auf.…
Der Sonnen-Regler

Der Sonnen-Regler

Ein zentrales Element aller Energieerzeugungsanlagen und -Speicher ist der geregelte Zugang zum öffentlichen Stromnetz. Dieser Energieerzeugungsanlagenregler (EZA) erfasst die Daten der Anlage und teilt sie dem Netzbetreiber mit. Zugleich ermöglicht…
Lubmin – die Energie-Gemeinde

Lubmin – die Energie-Gemeinde

Gut 2.000 Einwohner, Prädikat Seebad, kilometerlange Sandstrände an der deutschen Ostseeküste und eine wildbewegte Energiegeschichte mit reichlich Höhen und Tiefen hinter und vor sich – Lubmin ist nicht nur für…
1940er Jahre – Gekommen, um zu bleiben

1940er Jahre – Gekommen, um zu bleiben

Gleich zweimal ließ sich Phoenix Contact in der Nelkenstadt nieder. Aus der einstigen Notlösung entwickelte sich in den letzten fast 80 Jahren eine echte Liebesbeziehung. Der sich auch der jetzige Bürgermeister, Christoph…
Tunnel unterm Dschungel

Tunnel unterm Dschungel

Im brasilianischen ­Bundesstaat São Paulo schlängelt sich die Serpentinenstraße Rodovia dos Tamoios durch den Gebirgszug Serra do Mar. Mittendrin der ­längste Tunnel Brasiliens. Und ­Technologie aus dem fernen Blomberg. Neubau…
Balanceakt auf der Schiene

Balanceakt auf der Schiene

Zunächst war es nur eine Vision. Hübsch animierte 3-D-Renderings. Wie so häufig, wenn es um Zukunft und Verkehr geht. Doch das MonoCab hat den Sprung vom PC in die Wirklichkeit…
Wir machen Tunnel schlau

Wir machen Tunnel schlau

Sie gehören zur Schweiz wie die Uhren, die Banken und die Alpen – Tunnel. Kaum ein Land ist so versiert in der Kunst, sein Inneres zu durchlöchern wie das der Eidgenossen. Doch die steinernen…
Hamburgs neue Perle

Hamburgs neue Perle

Frühjahr 2021 – noch ist kein Kabel verlegt, kein Schaltschrank bestückt, keine Steuerung aktiv. Trotzdem arbeiten die Building Automation-Experten von Phoenix Contact schon intensiv mit an einer neuen Hamburger Perle.…
Parken unterm Parterre

Parken unterm Parterre

Wenn das automobile Schätzchen unter die Erde befohlen wird und die Systeme von Klaus Multiparking im Spiel sind, dann ist nicht das Ende der technischen Lebenszeit erreicht. Es wird nur ganz…
Schippern im Flutlicht

Schippern im Flutlicht

Der Seeschifffahrtsweg von der ­Nordsee ins belgische Gent ist 32 ­Kilometer lang, 200 Meter breit und beidseits beleuchtet. Die Steuerung der Lichtanlage muss ausfallsicher und robust sein. Komponenten von Phoenix Contact sorgen…
Fitness für die ­Wasserleitung

Fitness für die ­Wasserleitung

Wasser ist ein Lebensmittel. Kommt es ganz profan aus dem Hahn, sogar ein sehr preiswertes, denn das kostet im Schnitt nur 0,2 Cent pro Liter. Es geht aber auch anders: Das…
24/7 unter Druck

24/7 unter Druck

1.500 Kubikkilometer (!) Abwasser fallen jährlich ­weltweit an. Eine ungeheure Menge, die, wenn sie nicht entsprechend aufbereitet wird, den globalen Trinkwasserkreislauf auf Dauer gefährden wird. In Konstanz am Bodensee sind Risiken…
Die Druckmacher im Blick

Die Druckmacher im Blick

Hätten Sie’s gewusst? 20 bis 25 Prozent des weltweit erzeugten Stroms wird von Pumpen verbraucht. Und 85 Prozent der Lebenszykluskosten der Druckmacher gehen auf das Konto der Energie im Betrieb. Grund genug,…
Power to Pressure

Power to Pressure

Als das europaweit einzige Druckluftspeicher-Gasturbinen­kraftwerk 1978 in Huntorf seinen Dienst aufnahm, war an eine Energiewende hin zu ­Regenerativen nicht zu denken. Doch heute könnte das technologische Unikum ein wichtiger Baustein…
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"