Auszeichnung auf der Schiene

Nicht alles, was auf der Schiene stattfindet, ist ein Desaster. Im Gegenteil: Der innovative „Railfix Adapter“ von Phoenix Contact beschleunigt das Geschehen sogar entscheidend. Allerdings nicht im Verkehr, sondern im Schaltschrank! Was jetzt ausgezeichnet wurde.

Jürgen Wirth, Chefredakteur der Schaltschrankbau aus dem TeDo-Verlag, mit Produktmanager Reiner Busse (v.li.)

Der „Schaltschrankbau Innovation Award 2024“ der gleichnamigen Fachzeitschrift aus dem TeDo-Verlag ging in diesem Jahr an die Phoenix Contact-Experten des hauseigenen Schaltschrankbaus. Denn deren Entwickler haben sich einem Problem angenommen, welches gerade in dem immer automatisierteren Bereich der Bestückung von Schaltschränken ein stetes Ärgernis war.

„Eine absolut clevere Lösung, sehr durchdacht. Es muss nicht immer Hightech sein“, sagte Jürgen Wirtz vom TeDo-Verlag, der den Award auslobt. Der Chefredakteur war extra nach Blomberg gereist, um die Auszeichnung persönlich in die Hände von Reiner Busse zu übergeben. Der Produktmanager in der Business Unit Schaltschrankbau freute sich über die Auszeichnung. „Wir beschäftigen uns in unserem Entwicklerteam intensiv mit dem, was den heutigen Schaltschrankbau effizienter macht. Der Montageadapter Railfix gehört definitiv dazu.“

Alternativ zur klassischen Montage der Reihenklemmen im Schaltschrank bietet auch Phoenix Contact seit mehr als 50 Jahren „Value added services“ an. Der Kunde bestellt hier nicht die einzelnen Komponenten, um sie vor Ort zusammenzubauen, sondern die fertige Klemmenleiste. Diese wird dabei mit allen gewünschte und vorher konfigurierten Komponenten wie etwa der Beschriftung, der Brücken und weiterem Zubehör fertig auf einer Tragschiene montiert geliefert. Vorteile für die Schaltschrankbauer: Sie müssen keine Komponenten vorhalten, sie benötigen keine Werkzeuge und auch keine Fachkräfte für die Verarbeitung der Tragschienen.

Aber wie bekommt man fertig vormontierte Tragschienen, vollbesetzt mit Klemmentechnologie, auf die Trägerplatten im Schaltschrank geschraubt? Denn in der Regel sind die Befestigungspunkte der Tragschienen durch die montierten Klemmen verdeckt. Entweder, man lässt an den Befestigungspunkten der metallenen Schiene Platz für Bohrung, Werkzeug und Schraube. Das aber schmerzt, denn dieser Platz ist knapp und teuer. Oder man entfernt in der Montage am Schaltschrank die dort schon installierten Klemmen. Da dies aber nicht so einfach ist, da viele Klemmen mit Brücken oder Beschriftungen einen definierten Platz haben und nicht in der Montage vertauscht werden dürfen, erhöhen sich so Fehleranfälligkeit und Aufwand für die gesamte Tragschiene.

Die Lösung ist ein aus Zinkdruckguss gefertigter Montageadapter, der direkt auf die rückwärtige Trägerplatte des Schaltschranks montiert wird. Dank dieser Vorarbeit kann dann die fertig bestückte Tragschiene ohne Platzverlust und ohne zusätzliche Montageaktivitäten angebracht werden. So wird der Bau von Klemmenleisten deutlich vereinfacht und mögliche Fehlerquellen eliminiert.

Der Railfix Adapter
Zum Montagevideo

Reiner Busse mit dem Railfix Adapter
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"