E-Mobility
Lausbubengeschichten
Vernunft ist eine Tugend. Je verrückter die Zeiten und Nachrichten, desto mehr mag man sie schätzen. Aber manchmal muss man seine guten Vorsätze auch auf nächste Woche vertagen. Manchmal darf…
Regenerative
Spiel mir das Lied vom Wind
Wind kann nicht nur heulen und säuseln, sondern auch brummen und knarzen. Wo Schwingungen und Vibrationen im Spiel sind, bringt Wölfel seine jahrzehntelange Expertise in Schwingungsmonitoring und -minderung ein. Gemeinsam…
Think
Technologie auf die Ohren
In einer Welt, in der alles immer schriller, lauter, bunter wird, ist der Erfolg von Podcasts eigentlich anachronistisch. Und doch wird das Medium für die Ohren immer beliebter. Auch Phoenix Contact…
Energy
Der Solar-Bauer
Seit Generationen lebt die Familie von Josef Ecker im niederbayerischen Landshut. Doch die Ernte, die der knorrige Spross einer Bauersdynastie heutzutage einfährt, braucht keinen Mähdrescher, keine Pestizide und keinen Dünger…
Regenerative
Inspekteur auf Rundflug
Ihnen entgeht nichts. Die Experten des Münchner Hightech-Unternehmens TOPseven machen Inspektionsdrohnen so schlau, dass die fliegenden Adleraugen Schäden an Rotorblättern sofort erspähen. Und zwar nahezu autonom und nach festem Flugplan.…
Energy
Im Brennpunkt
Flüssige Treibstoffe aus Licht und Luft – genau das ist nicht länger nur eine Vision. Das Schweizer Startup Synhelion hat eine Anlage in Betrieb genommen, die die Kraft der Sonne…
E-Mobility
Die Lücke zur Million schliessen
Er ist kleiner, leichter und noch handlicher – und kann trotzdem so viel mehr: Der neue HPC-Ladestecker von Phoenix Contact E-Mobility erreicht in Kombination mit dem passenden Kabel und einer…
Production
Doppelt gedreht – vierfach belegt
Wenn es um die Kombination von Datenübertragung und Leistungsversorgung geht, gibt Phoenix Contact Vollgas. Kaum sind die ersten Single Pair Ethernet-Leitungen im Einsatz, da kommen schon neue spannende Weiterentwicklungen auf…
Energy
Das Herz des Parks
Mal scheint die Sonne, mal verdunkeln Wolken den Tag. Und die Solarpaneele. Mal weht der Wind, mal ist Flaute. Und die Windräder stehen still. Diese Schwankungen der regenerativen Energien müssen…
E-Mobility
Lademeister
Stecker rein, aufladen, Stecker raus, abfahren – ist doch ganz einfach, oder? Damit das auch genau so einfach klappt, geschieht im Hintergrund allerdings eine ganze Menge. Wie Elektromobilität tatsächlich funktioniert,…