Technik

Vom Pro­dukt zur Lösung – wenn es um Ver­bin­dung und Kom­mu­ni­ka­ti­on geht, haben wir die Lösung

Der Digitalschmied

Der Vin­ci-Kon­­zern ist nicht nur ein glo­ba­ler Play­er, wenn es um die Errich­tung und den Unter­halt von Bau­wer­ken und Infra­struktur geht. Er unter­hält auch eine eige­ne Schmie­de. In der wird zwar kein glü­hen­des Eisen gehäm­mert. Aber neue Ide­en und ­Denk­wei­sen […]

Weiterlesen

Zukunft mit (im) System

Hin­ter der Bezeich­nung COMPLETE line ver­steckt sich viel mehr als eine Grup­pie­rung von Klem­me und ­Tech­no­lo­gie. Die Gesamt­lö­sung aus der Verbindungs­technik kann ein wich­ti­ger Bau­stein für die erfolg­rei­che ­Bewäl­ti­gung des ­demo­gra­fi­schen Wan­dels einer gan­zen Bran­che sein. Man kann das The­ma […]

Weiterlesen

Hopfen, Malz, Hefe, Wasser & PLCnext

In die­ser Sto­ry ploppt es. Und es zischt. Und gärt. Denn wenn Manu­el Fritsch von sei­nen Steue­run­gen erzählt, dann ist das Resul­tat sei­ner Pro­gram­mier­küns­te ein fei­nes Craft­bier. Selbst ­gebraut. Und mit Face­book und PLCnext-Com­­mu­nities opti­miert. Das deut­sche Rein­heits­ge­bot ist die […]

Weiterlesen

Netzwerk fürs Wasserwerk

Mit sei­nen drei Tief­brun­nen ver­sorgt der Zweck­ver­band Grup­pen­was­ser­ver­sor­gung Höchen­schwan­der­berg im Süd­schwarz­wald rund 24.000 Ein­woh­ner mit Trink­was­ser. Jetzt muss­te die Steue­rungs­tech­nik moder­ni­siert wer­den – mit pfif­fi­gen Lösun­gen und eta­blier­ter Tech­no­lo­gie. Die effek­ti­ve Steue­rung von Pum­pen ist die zen­tra­le Auf­ga­be der Was­ser­ver­sor­gung […]

Weiterlesen

Die Geburt einer Revolution

Auf der SPS IPC Dri­ves in Nürn­berg zün­de­te Phoe­nix Con­tact die nächs­te Evo­lu­ti­ons­stu­fe der PLCnext Tech­no­lo­gy. Mit einem eige­nen Soft­ware Store wird das The­ma der offe­nen Platt­form noch dyna­mi­scher. „Mit dem PLCnext Store machen wir unse­re Stra­te­gie der offe­nen Steue­rung […]

Weiterlesen

Der Erdungsgärtner

Mor­de gesche­hen in sei­nem Gar­ten zwar nicht, aber tur­bu­lent geht es trotz­dem zu, wenn Ger­hard Wolff hin­ter dem Trai­ningsscen­ter Schie­der die Fun­ken flie­gen lässt oder sei­ne Eisen­ku­gel in den Blut­bach wirft. Kei­ne Ban­ge: Wenn Ger­hard Wolff mit Ket­ten und Kugeln […]

Weiterlesen

Genies auf schmalem Fuße

Minia­tu­ri­sie­rung ist ein Phä­no­men, wel­ches schon kom­plet­te Indus­tri­en umkrem­pel­te. Immer mehr Funk­tio­nen in immer klei­ne­re Gerä­te – das mögen auch Schalt­schrank­bau­er. Die fin­den bei Phoe­nix Con­tact eine gan­ze Fami­lie von Über­span­nungs­schutz­ge­rä­ten mit Welt­re­kord­ab­mes­sun­gen. Deren Ent­wick­lung brauch­te aller­dings ganz neue Wege. […]

Weiterlesen

Der Disruptor

Ähn­lich einem Velo­ci­rap­tor im Dschun­gel der Urzeit streicht ein Dis­ruptor durchs elek­tro­ni­sche und mecha­ni­sche Unter­holz sei­nes Reviers. Immer auf der Suche nach einer Anwen­dung, die er sich ein­ver­lei­ben kann. Immer bereit, eta­blier­te Pro­zes­se zu zer­rei­ßen. Und dar­aus etwas gänz­lich Neu­es […]

Weiterlesen