Smart People
Innovatoren in ihrer natürlichen Umgebung
Lausbubengeschichten
10. Oktober 2025
Lausbubengeschichten
Vernunft ist eine Tugend. Je verrückter die Zeiten und Nachrichten, desto mehr mag man sie schätzen. Aber manchmal muss man seine guten Vorsätze auch auf nächste Woche vertagen. Manchmal darf…
Der Plattformer
19. März 2024
Der Plattformer
Wenn es um den Aufbau komplexer Strukturen geht, die hauchdünn aufeinander getragen werden, dann ist die additive Fertigung im Spiel. Bei Phoenix Contact fällt dann der Name Protiq. Und wenn es…
Die Personalerin
11. März 2024
Die Personalerin
Mittlerweile heißen Personalabteilungen Human Relations. Und die Mitarbeitenden dieser Bereiche müssen auch gar nicht mehr stocksteif und konservativ sein. In Zeiten von Fachkräftemangel und Homeoffice verändert sich auch die Welt…
Der Erfinder
15. Januar 2024
Der Erfinder
Patente sind ein guter Gradmesser für die Innovationskraft eines Unternehmens. Seit den Zeiten von Josef Eisert ist Phoenix Contact ein permanenter Quell für Erfindungen, die die Welt von Elektrik und…
1980er Jahre – Das deutsche Ausland
30. März 2023
1980er Jahre – Das deutsche Ausland
Mit der Perestroika leitete Michail Gorbatschow ab 1986 eine epochale Veränderung ein, die zunächst die inneren Verhältnisse der damaligen Sowjetunion erschütterte, letztlich aber zum Fall des Eisernen Vorhangs führte. Eine…
Think global, act local
28. November 2022
Think global, act local
Phoenix Contact und seine Tochtergesellschaften – seit den 80er-Jahren ist aus dem einst regionalen Industrieunternehmen ein Global Player geworden, der mit einer ganz eigenen Philosophie auch in turbulenten Zeiten nachhaltig erfolgreich ist.…
Im Landeanflug
22. November 2022
Im Landeanflug
Oberstdorf ist eigentlich ein Örtchen wie so viele entlang der Alpen: malerisch gelegen, touristisch perfekt erschlossen und vor allem im Winter von Freunden des Skisports überlaufen. Dass der Name dennoch einen…
Der Ideenschmied
2. November 2021
Der Ideenschmied
Uli Leidecker ist nicht nur ein neues Mitglied der Geschäftsführung von Phoenix Contact. Er ist auch einer der markantesten Fürsprecher von offenen Plattformen, Sicherheitsarchitekturen und ganzheitlicher Betrachtungsweise von Projekten. Außerdem…
Klimatische Hitzewallungen
25. Oktober 2021
Klimatische Hitzewallungen
Zwei Grad sind für den Grobsensoriker kaum zu spüren. Doch während die menschlichen Sinnesorgane sich um diese Temperaturerhöhung wenig kümmern, wird’s Mutter Erde samt ihrer Gashülle mächtig heiß. Eine Entwicklung,…
Vom Steinbruch zur Klemme
31. Mai 2021
Vom Steinbruch zur Klemme
Wer die wenigen Zeilen liest, die man über Dirk Görlitzer findet, der könnte meinen, er sei ein typischer Vertreter der Abteilung Schnurstracks-Karriere: Uni, Anstellung, Geschäftsführung. Von wegen! Ein spannendes Interview…
Mobilität auf dem Hosenboden
5. März 2021
Mobilität auf dem Hosenboden
Geschwindigkeit ist ihre Motivation, Täuschung ihr Metier und Wasser ihr Transportmittel – wenn diese Schweizer Tüftler ins Spiel kommen, wird es nass, schnell und mit ziemlicher Sicherheit atemberaubend. Klarer Wasserrutschen…
Edle Tropfen aus der Bohne
24. Februar 2021
Edle Tropfen aus der Bohne
Wenn es um die Veredelung von Wasser geht, dann denken viele an Hopfen, Malz oder Destillerien. Wer seine Sinne allerdings schärfen und nicht benebeln möchte, dem kommt ein Getränk aus…
Die Druckmacher im Blick
19. Februar 2021
Die Druckmacher im Blick
Hätten Sie’s gewusst? 20 bis 25 Prozent des weltweit erzeugten Stroms wird von Pumpen verbraucht. Und 85 Prozent der Lebenszykluskosten der Druckmacher gehen auf das Konto der Energie im Betrieb. Grund genug,…
Sägen für die Zukunft
29. Juni 2020
Sägen für die Zukunft
Feilen, Fräsen, Bohren, Sägen – für Lars van Lengerich genau das Richtige. Für den 16-jährigen Auszubildenden kommt ein Studium momentan gar nicht in Frage. Warum er bei Phoenix Contact auch mit dieser Einstellung genau an der richtigen…
Ritter der Landstraße
25. Juni 2020
Ritter der Landstraße
Außendienst ist eine ganz besondere Tätigkeit. Denn eigentlich sitzt man permanent zwischen allen Stühlen. Mal ist man frei in der Gestaltung von Arbeitszeit, -ort und -planung. Dann wieder wird man…