Regenerative
Wind, Solar, Wasser und Geothermie
A Walk In The Park
31. Oktober 2025
A Walk In The Park
Die Welt scheint in Ordnung, wenn man in die Idylle Himmighausens eintaucht. Das kleine Dörfchen im südlichen Ostwestfalen ist aber nicht nur landschaftlich eine Perle, sondern auch technologisch oben auf.…
Der Sonnen-Regler
30. Oktober 2025
Der Sonnen-Regler
Ein zentrales Element aller Energieerzeugungsanlagen und -Speicher ist der geregelte Zugang zum öffentlichen Stromnetz. Dieser Energieerzeugungsanlagenregler (EZA) erfasst die Daten der Anlage und teilt sie dem Netzbetreiber mit. Zugleich ermöglicht…
Spiel mir das Lied vom Wind
23. September 2025
Spiel mir das Lied vom Wind
Wind kann nicht nur heulen und säuseln, sondern auch brummen und knarzen. Wo Schwingungen und Vibrationen im Spiel sind, bringt Wölfel seine jahrzehntelange Expertise in Schwingungsmonitoring und -minderung ein. Gemeinsam…
Der Solar-Bauer
16. Juni 2025
Der Solar-Bauer
Seit Generationen lebt die Familie von Josef Ecker im niederbayerischen Landshut. Doch die Ernte, die der knorrige Spross einer Bauersdynastie heutzutage einfährt, braucht keinen Mähdrescher, keine Pestizide und keinen Dünger…
Inspekteur auf Rundflug
9. April 2025
Inspekteur auf Rundflug
Ihnen entgeht nichts. Die Experten des Münchner Hightech-Unternehmens TOPseven machen Inspektionsdrohnen so schlau, dass die fliegenden Adleraugen Schäden an Rotorblättern sofort erspähen. Und zwar nahezu autonom und nach festem Flugplan.…
Im Brennpunkt
2. April 2025
Im Brennpunkt
Flüssige Treibstoffe aus Licht und Luft – genau das ist nicht länger nur eine Vision. Das Schweizer Startup Synhelion hat eine Anlage in Betrieb genommen, die die Kraft der Sonne…
Eis-Heizer
25. November 2024
Eis-Heizer
Eine innovative Perle des All Electric Society Parks ist der Eisspeicher. Doch im Gegensatz zu den zahlreichen anderen Innovationen ist dieses Herzstück des kalten Nahwärmenetzes unsichtbar … Wir stehen vor…
Energie-Hamster
22. November 2024
Energie-Hamster
Langfristige Bindungen sind nicht ihr Ding. Sie sind eher der Typ für den schnellen Boost zwischendurch. Regenerativ einsammeln, mit Spitzenleistung abgeben. Was in diesem Fall genau richtig ist, wie Batteriespeicherexperte…
Sonnenanbeter
22. November 2024
Sonnenanbeter
Das neue Wahrzeichen von Blomberg hat einen Durchmesser von 12 Metern, wiegt 200 Tonnen und thront direkt vor der Zufahrt zum Firmengelände von Phoenix Contact. Der mächtige Solar-Tracker signalisiert sofort, dass es hier…
Windfänger
22. November 2024
Windfänger
Ein ganzes Windrad ist es nicht geworden. Doch auch eine Windgondel haben die wenigsten bisher von innen gesehen. Und einen „Windbaum“ hat bestimmt niemand in seinem Garten! Wenn es um…
Die Abseiler
4. März 2024
Die Abseiler
Wer Windenergieanlagen seine stromerzeugenden Manieren beibringen will, muss ab und an auch ganz nach oben, um zu installieren oder nach dem Rechten zu schauen. Ein abenteuerlicher Arbeitsplatz, der nach spezieller…
Die Wind-Recycler
9. November 2023
Die Wind-Recycler
Was geschieht eigentlich mit alten Windenergieanlagen, wenn sie abgebaut werden? Während selbsternannte Experten mit gesundem Halbwissen behaupten, dass hier unzählige Tonnen Sondermüll entstehen würden, besuchen wir zwei Fachleute bei einem…
Die große Mauer
30. Oktober 2023
Die große Mauer
Kalt ist es hier oben. Eisig kalt. Eine fast unwirkliche Stimmung liegt über dem Valle di Lei. Im Hintergrund ragt der Pizzo Stella in den Oberhalbsteiner Alpen empor. Auf der…
Solarer Wandel
3. Januar 2023
Solarer Wandel
Portugal produziert mehr als die Hälfte seines Stroms aus erneuerbaren Energien. Diese beachtliche Quote realisiert das südeuropäische Land vor allem mit Wind und Wasserkraft. Die Kraft der Sonne wurde bisher…
Ikarus´Streitwagen
23. November 2021
Ikarus´Streitwagen
Zu dicht an die Sonne kann es gar nicht gehen, wenn der Sonnenwagen der RWTH und FH Aachen sich in Fahrt setzt. Denn allein die Kraft des solaren Dauerbrenners treibt…