Netze
Energienetze, Verteilung, Anschlusstechnik, Versorgungssicherheit
Der Sonnen-Regler
30. Oktober 2025
Der Sonnen-Regler
Ein zentrales Element aller Energieerzeugungsanlagen und -Speicher ist der geregelte Zugang zum öffentlichen Stromnetz. Dieser Energieerzeugungsanlagenregler (EZA) erfasst die Daten der Anlage und teilt sie dem Netzbetreiber mit. Zugleich ermöglicht…
Das Herz des Parks
5. Dezember 2024
Das Herz des Parks
Mal scheint die Sonne, mal verdunkeln Wolken den Tag. Und die Solarpaneele. Mal weht der Wind, mal ist Flaute. Und die Windräder stehen still. Diese Schwankungen der regenerativen Energien müssen…
Energie-Hamster
22. November 2024
Energie-Hamster
Langfristige Bindungen sind nicht ihr Ding. Sie sind eher der Typ für den schnellen Boost zwischendurch. Regenerativ einsammeln, mit Spitzenleistung abgeben. Was in diesem Fall genau richtig ist, wie Batteriespeicherexperte…
Lubmin – die Energie-Gemeinde
20. November 2023
Lubmin – die Energie-Gemeinde
Gut 2.000 Einwohner, Prädikat Seebad, kilometerlange Sandstrände an der deutschen Ostseeküste und eine wildbewegte Energiegeschichte mit reichlich Höhen und Tiefen hinter und vor sich – Lubmin ist nicht nur für…
Tiny houses unter Strom
20. Dezember 2021
Tiny houses unter Strom
Sie sind grau, sie sind unscheinbar, sie sind überall – und ohne sie geht in Sachen Strom nichts. Es gibt rund 600.000 Transformatoren- oder Ortsnetzstationen in Deutschland. Im Inneren der…
Die Herren der Blitze
29. November 2021
Die Herren der Blitze
Wenn diese Kollegen auf Touren kommen, dann müssen die heimischen Stadtwerke Extraschichten einlegen. Das Blitzschutzlabor von Trabtech genießt einen legendären Ruf und ist Heimat zahlloser Entwicklungen, die uns gerade in der…
Energie auf allen Ebenen
9. November 2020
Energie auf allen Ebenen
Beim Gang durch die Anlage knistert es permanent von oben. Im Ohr die Ermahnungen: immer schön kleine Schritte machen. Die Arme nicht zu weit nach oben heben und bitte nicht mit…
Was macht INGO?
4. November 2020
Was macht INGO?
INGO ist klein, rechteckig und sehr rot. Und er ist nützlich. Denn erneuerbare Energien können ja so anstrengend sein. Sie stellen ganz neue Anforderungen an das fein austarierte System der Stromnetze. In Kadenbach im…
Immer schön heiter
30. Oktober 2020
Immer schön heiter
Die Sonne scheint, als Christoph Werlitz die Tore zum Solarpark Menteroda öffnet. Standesgemäßes Wetter für einen Besuch in einer Anlage, die in der nordthüringischen Gemeinde zu Füßen des Harzes saubere…
Wer hat’s erfunden?
27. Januar 2020
Wer hat’s erfunden?
Mit dem kombinierten Schutz- und Feldsteuergerät KOMBISAVE haben die Entwickler der Schweizer Phoenix Contact-Tochter NSE einen Volltreffer gelandet. Auch wenn dieser tunlichst zu vermeiden ist, wenn es um die Stromnetze…
Irma passt auf!
21. Januar 2020
Irma passt auf!
Big Brother is watching you. Das ist umso besser, wenn es tatsächlich ein Mitglied der eigenen Familie ist und kein unbekannter Eindringling. Die Stadtwerke von Bad Pyrmont setzen daher eher…